This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:REG12 (充电电流的 ADC 转换)看起来很不可靠

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014042/bq25895-reg12-adc-conversion-of-charge-current-seems-flakey-and-unreliable

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25792

我正在 定制板上使用 BQ25895MRTWR。  我需要一段时间才能到达能够持续监控芯片寄存器的位置。  现在、我 能够每10秒监控一次、而不会干扰芯片或整个系统的运行。

我发现 REG12 (充电电流的 ADC 转换)报告了我认为大致正确的读数(大约500mA-600mA)。  但是、它会定期降至零、然后再次返回。  我认为这种下降可能持续几秒钟、但我无法确定。  同时、我相信实际充电电流相当稳定。

具体而言、电路中没有电流表来确认瞬时充电电流。  但是、我的台式电源驱动系统在充电开始时(12V 时从0.86A 变为1.33A)出现了很大的变化、但即使 REG12 正在读取零充电电流、也绝不会下降到低于1.33A。

这是已知问题吗?  有什么建议吗?  下面是所有芯片寄存器的两个示例读数。   一个具有良好的0xC 读数、而另一个具有0x0读数。  请注意、AllRegs[]显示了整数索引、因此 REG12是 AllRegs[18]。

(请注意、我的根本问题是 REG0E (电池电压的 ADC 转换)也会出现大幅波动、尽管我认为电流不应关断导通。  这两种物品的组合波动很大,使得我的产品很难显示有意义的电池电压图标 ,*应该*显示缓慢增长的电量百分比,就像您在智能手机上看到的那样。  尽管这是我的根本问题、但我开始分析时、[错误]会定期报告零的充电电流。  我看不到这两者之间的直接相关性、就好像它确实会下降电流、因此推压的电压会下降。  情况似乎并非如此。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helmut、

    我们不建议将充电器 ADC 用于监测目的、我建议使用专用监测计。 但不应在存在电流的情况下报告0A。 在日志记录期间、您的系统是否有任何变化? 您能否利用示波器来捕获问题、以检查是否有任何骤降?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到一个类似的问题、在 OTG 运行期间、IBAT 和/或 IBUS 会定期报告错误的值。 实际电池和 VBUS 电流与所有其他报告的 ADC 通道一样稳定(在器件外部测量)、并且我在其他寄存器中看不到任何故障或变化。 不正确的电流是非常低的值、或者是正常值的一半和相反的极性、就像这样...

    正常:-1800至-1900

    不正确:-10至+10或+900至+050

    下面是正常和错误低电流时间内的寄存器转储、以及在这两种情况下看起来都很好的 i2c 走线。

    VSYSMIN  00: 7000    VINDPM   05: 3600    PCHG     08:01
    VREG     01: 8400    IINDPM   06: 3300    术语     09:05
    ICHG     03: 4200    VOTG     0B:12000    RCHG     0A:63
                           IOTG     0D:2D        时间     器0E:3D
    ChgCtl 0 0F:82        ChgSts 0 1B:87        TEMP     16:C0
          1 10:00               1 1C:0E        NTC0     17:7A
          2 11:00               2 1D:01        NTC1     18:01
          3 12:40               3 1E:00        ICO      19:00
          4 13:29               4 1F:00                          
          5 14:04                                                    
    FltSts 0 20:00        FltFlg 0 26:00        FltMsk 0 2C:00
          1 21:00               1 27:00               1 2D:00
    ChgFlg 0 22:00        ChgMsk 0 28:00                          
          1 23:00               1 29:00        AdcCtl   2E:B8
          2 24:00               2 2A:00        AdcDis   2F:00
          3 25:00               3 2B:00        AdcDis   30:00
    IBUS     31:-1807    IBAT     33:-1955     TS       3F:    0
    VBUS     35: 7589    VBAT     3B: 7772    TDIE     41:   57
    VAC1     37: 7559    VSYS     3D: 7810    D+       43:    0
    VAC2     39: 7543                            D-       45:    0
    DPDM     47:00        部分     48:08



    VSYSMIN  00: 7000    VINDPM   05: 3600    PCHG     08:01
    VREG     01: 8400    IINDPM   06: 3300    术语     09:05
    ICHG     03: 4200    VOTG     0B:12000    RCHG     0A:63
                           IOTG     0D:2D        时间     器0E:3D
    ChgCtl 0 0F:82        ChgSts 0 1B:87        TEMP     16:C0
          1 10:00               1 1C:0E        NTC0     17:7A
          2 11:00               2 1D:01        NTC1     18:01
          3 12:40               3 1E:00        ICO      19:00
          4 13:29               4 1F:00                          
          5 14:04                                                    
    FltSts 0 20:00        FltFlg 0 26:00        FltMsk 0 2C:00
          1 21:00               1 27:00               1 2D:00
    ChgFlg 0 22:00        ChgMsk 0 28:00                          
          1 23:00               1 29:00        AdcCtl   2E:B8
          2 24:00               2 2A:00        AdcDis   2F:00
          3 25:00               3 2B:00        AdcDis   30:00
    IBUS     31:   -6    IBAT     33:    0     TS       3F:    0
    VBUS     35: 7599    VBAT     3B: 7757    TDIE     41:   57
    VAC1     37: 7550    VSYS     3D: 7841    D+       43:    0
    VAC2     39: 7545                            D-       45:    0
    DPDM     47:00        部分     48:08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    请参阅表6。 电池监控器运行模式在 d/s 上、ADC 不提供 电池放电电流。 它仅在充电模式下提供电池充电电流。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Carol。 很抱歉-我发现我在错误的地方发布了这个消息。 我使用的是 BQ25792、但发现之前的帖子搜索了问题、但没有发现它是另一个器件。

    我将在正确的器件型号下重新发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    没问题。 此主题已关闭。

    谢谢、

    宁。