This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80配置与电池管理工作室问题。

Guru**** 2574685 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011322/bq40z80-bq40z80-configuration-with-battery-managment-studio-problem

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

关注1. 在最新的数据表中提到删除了对第7节电池的支持、但根据技术参考手册、我可以启用第7节电池并监控其电压。 因此、我不确定 BQ40Z80是否支持2至7节电池配置、或者它是否能够在2至6节电池配置下正常工作。

问题2. 根据我的项目、我正在使用 Battery Management Studio 进行 IC 配置、但它没有反映在我的板上、我尝试将引脚配置为 GPIO、但对特定 GPIO 引脚没有影响。 如何借助 Battery Management Studio 中的数据存储器设置来配置 GPIO 访问? 借助 SMBD 和 SMBC 引脚、我使用 EV2400在电路板和 PC 之间进行连接。

另外、我还想知道如何获取由 Battery Management Studio 应用程序右侧命令窗口预定义的命令状态。

BQ40Z80板的电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ40z80移除了第7个电池支持、因为在第7个电池引起问题的情况下观察到一些极端情况。

    TRM 应指示如何在使用 bqStudio 的情况下更改不同引脚的 GPIO 功能、这种方法应易于测试。 您的具体问题是什么?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已参考 TRM 并相应地完成配置...

    同样、我要附加已加载到 IC 中但电路板无法正常工作的数据存储器导出文件、命令通过 Battery Management Studio & EV2400在 SMBus 的帮助下发送、

    命令为 CHG_FET_TOGGLE、DSG_FET_TOGGLE、PDSG_FET_TOGGLE 和 PCHG_FET_TOGGLE、但电路板的行为不符合命令。

    我还附上了 Battery Management Studio 屏幕截图供参考。

    我还检查了测试用例、但它不工作、FET 不工作。

    此外、我还具有与板载电路的隔离式 IC 引脚连接、可在命令期间检查 CHG、DSG、FUSE、PSDG 特定引脚的电压/状态。

    根据 TRM 尝试将 GPIO 写入高电平或低电平、但在引脚上显示为0.3V/0.4V。

    我的6节电池规格如下、

    完全充电的电池电压4200mV,放电的电池电压3000mV,电池容量2400 mAh,电池组电压21000 mV。

    e2e.ti.com/.../1_5F00_7_5F00_2021.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 延迟回复表示歉意。 根据您的屏幕截图、FET_EN = 1。 FET 切换命令仅在 FET_EN=0时有效。

    最棒的

    Jessica