This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:关于输出电压降的原因

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006206/ucd3138-about-the-cause-of-output-voltage-drop

器件型号:UCD3138

你(们)好

我们使用 UCD3138制作了相移全桥直流/直流转换器。

突然、发生了输出电压下降的事件。

请告诉我以下内容。

问题1.

考虑到输出电压会随着 DPWM 的占空比变小而降低。

UCD3138 (EAP0、EAN0)的输入正常、但 DPWM 的占空比除噪声外突然下降的原因可能是什么?

问题2.

数据表“UCD3138用于隔离式电源的高度集成数字控制器数据表(修订版 I)”的第24页图5-12显示了内部振荡器的温度相关性图。

该图显示、当温度上升到40°C 以上时、频率会降低、但当我们检查 UCD3138内的计时器时钟时、我们确认频率随温度的升高而增加。

影响温度以外频率的可能因素有哪些?

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    压降是什么样子的?  正在关闭、还是只是稍微下降了一点?  这将帮助我们了解发生了什么。  

    对于您的第一个问题、有几个因素会导致压降。

    1.故障(通常为过流或过压)通常会导致电源完全关断

    2.转至恒定电流/恒定功率。  如果启用了我们固件的此功能、当电流达到预设限值时、系统将首先进入恒定电流模式、然后进入恒定功率模式以避免系统损坏。  这将导致比故障更小的压降。   

    这些是系统正常运行的主要原因。  但是、如果您不仔细遵循良好的一般做法和 UCD3138实用设计指南应用手册中有关 UCD 布局和电源的建议、则可能会在系统中产生过多的噪声、导致处理器发生故障。  这通常会导致处理器复位、这会在 DPWM 完全停止时导致快速压降。   

    对于第二个问题、温度图是所有芯片都应该落在的包络、而不是单个芯片的实际图。 单个芯片的频率肯定会随温度的升高而增加。  如果每个芯片都遵循相同的曲线、我们肯定会提供固件来跟踪该曲线。

    但是、由于电压和 DPWM 之间存在闭合反馈环路、频率变化应对输出无影响。

    我假设您在电压输出和 DPWM 脉宽之间有一个真正的闭环?  如果不是这样,当然也可能是问题所在。   

    如果您的电压随温度的变化很小、它可能是电阻分压器上温度的函数、甚至是 EADCDAC 输出上的温度函数。  所有这些都将改变某些情况。   

    因此、我们可以提供更多帮助、请提供更多有关导致电压变化的条件以及电压变化的时序和幅度的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    我们获得的输出电压波形附后。

    通常会发生这种压降。

    直流/直流转换器设置为 UCD3138、以在正常条件下控制270VDC。

    我不认为 UCD3138处于恒定电流模式、因为系统没有大量输出电流。

    此外、由于输出电压不是0V、我认为 DPWM 没有完全停止。

    遗憾的是、当发生压降时、无法监测 DPWM。

    电压下降后、输出电压恢复为270V。

    发生压降的时序是不及时的。

    由于系统即使在室温下也会生成、因此我认为它不受热量的影响。

    从该波形中、我猜到 DPWM 的占空比变小。

     

    UDC3138是否会导致此类压降?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个棘手的问题。  您实际上需要查看 DPWM 宽度、以及来自 UCD 的一些其他信号。  为什么您无法查看信号?

    您是否查看输入电压?  看起来可能存在压降和恢复、可能没有故障检测。 为了实现如此快速的压降、我希望看到压降或 DPWM 输出完全停止。   

    您处于什么输出电流?   

    您说这是在低电流时发生的。  如果您以更高的电流运行、会发生什么情况?

    如果存在故障检测、我希望斜坡恢复不会像您看到的那样导致过冲。

     否则、我将查看状态机的状态、看看它是否检测到某种故障。   您是否有 PMBus 接口可以告诉您它是否检测到故障?   

    您的代码与原始 TI 代码的距离有多近?  正如我之前所说的那样、有很多可能会导致这种情况。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再看一下、波形也与 UCD 的噪声复位一致。  复位会关闭 DPWM。  根据您所拥有的 UCD、它需要10到20毫秒的时间来验证校验和并重新启动、然后初始化需要一些时间。  您是否在布局中遵循了 UCD3138实用设计指南?  网址是  :https://www.ti.com/lit/an/slua779b/slua779b.pdf

    要检查复位、请在不写入校验和的情况下加载并运行程序。  这样、如果它复位、它将保持关闭状态并处于 ROM 模式。   

    或者、您可以在启动时将未使用的 DPWM 引脚设置为高电平。  如果器件正在复位、该引脚将在复位期间变为高电平、然后在重新启动后再次变为高电平。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复

    我们认为该波形不是 ucd3138的复位值。

    因为我们在过去的 ucd3138复位时确认了输出电压。

    CCS/UCD3138:斜升模式下的输出电压-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    已确认此时的输出电压已降至0V、并已再次返回270V。

    当复位发生时、DPWM 关闭、因此输出电压被视为0V。

    在此波形中、输出恒定140V、因此 DPWM 是以恒定占空比输出的。

    此外、低电压可能持续20秒。

     

    我使用 UCD3138制造了相同系统中的6个、但只有这一个会导致该事件。

    布局是根据 UCD3138实用设计指南设计的。

    发生此错误的系统中使用的 UCD3138是否可能会失败?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道140V 可以持续20秒。  您能回答我的问题吗?在不同负载下会发生什么以及是否仍在重置?  由于布局噪声问题、芯片之间存在生产差异。  有些芯片比其他芯片更容易受到噪声的影响、因此采用边缘布局时、某些芯片将完美工作、而有些芯片则不工作。  一般而言、但并非总是如此、较大的负载和较低的温度会使这种情况更有可能发生。  此外、在边缘布局中、很少会发生其他情况、因为噪声仅影响芯片的某些部分而不会导致复位。  有时它不会复位、有时会复位。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我从这个答案中得到了很多提示。

    增大负载电流不会导致压降。 此外、压降也不及时发生。 即使系统长时间运行、也不会出现异常。

    谢谢您、我知道 UCD3138对噪声的影响因芯片而异。

    UCD3138上施加的噪声在哪里、这会导致不会导致复位的异常?

    是电力线吗? 还是接地?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况已经持续了大约2周、最近没有回复、因此我将假定问题已经解决。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前的回答表明、噪声会影响 UCD3138故障的原因。 UCD3138的哪一部分是应用的噪声、从而导致不会导致复位的异常? 是电力线吗? 还是接地? 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪声可能来自多种来源。  您需要遵循此处 UCD3138实用设计指南应用手册中的设计指南:

    www.ti.com/.../slua779

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个线程已经运行了很长时间。  我将再次尝试关闭它。  如果您有更多问题、 请启动新主题。