This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27010:如果 PKCFG[0]= 1、则 IMIN 是否会在 Toff 为12度时每度降低25%?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013987/bq27010-if-the-pkcfg-0-1-does-the-imin-decrease-by-25-per-degree-below-toff-of-12-degrees

器件型号:BQ27010

先生,您好:

我们对 BQ27010有疑问、在低温下运行时、卷带电流阈值会发生变化。

如果 PKCFG[0]= 1、IMIN 是否会在 Toff 为12度的基础上每度降低25%?

请帮助我们提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    它会将 DCGN 值修改25%、而不是直接修改 IMIN。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt:

    之前、根据 Bq27010的数据表、有人提到 IMIN 会因低温而变化。

    我们的实验结果还发现、在低温下、IMIN 确实会变得更低。

    但您的反馈不会直接改变、而 是会改变 DCGN。

    那么、DCGN 如何影响 IMIN 的值?

    我们知道 DCGN (放电率补偿增益)只应影响放电、那么充电的输入电压如何受到影响?

    您能为我们举一个例子吗?

    非常感谢。