This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:如何使用滤网消除锯齿?

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A, TPS62824A, TPS628510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013780/tps62740-how-to-eliminate-the-saw-tooth-by-using-filters

器件型号:TPS62740

大家好、TI 团队、

我们在器件中使用 TSP62740 IC。 我们在 IC 的输出端看到了锯齿波形(绿色波形)。

我们尝试通过使用无源 LC 滤波器(2.2uH、10uF)来减少它。  

您能不能帮助我们进一步减少和实现几乎直线。

我请求您提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、  

    感谢您的提问。

    评估期间的工作条件是什么(VIN、VOUT、IOUT)?

    在我看来、绿色波形可能表示转换器在省电模式下的行为( 有关详细信息、请参阅数据表的第9.3.1节)。 由于转换器降低了轻负载时的开关频率、因此预计会获得更高的纹波。

    一种解决    方案是选择强制 PWM 器件、例如 TPS62824A、TLV62568A 或 TPS628510。 这些器件没有 PSM、因此您可以在负载条件下保持纹波降低。

    如果您想继续使用 TPS62740、主要有两个选项:

    • 添加一个虚拟负载以确保 PWM 即使在轻负载时也能运行(这将为您提供额外的功耗)。
    • 滤波 VOUT;这可以通过低通滤波器或在转换器之后插入 LDO (首选解决方案)来实现。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回复

    这里是运行条件(VIN=3.6V、VOUT=2.5、IOUT=50mA)

    根据您的建议、我们使用3个不同的负载(47E、50e、1.2k)进行了检查、获得的输出仍然不平稳、纹波仍然存在。

    但是锯齿不再可见。

    纹波输出不适合我们的应用。

    任何其他建议

    谢谢、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、  

    感谢您的更新。

    我只想澄清一点、因为我们的器件是开关稳压器、所以某些纹波是正常的。

    如果您想抑制它、可能的解决方案是在降压转换器之后放置一个 LDO。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我们的器件具有功率限制、因此我们不会因为 功耗而选择 LDO。 我们的电池供电设备。

    因此、我们在输出端使用无源 LC (3x2.2uH、1x10uF)滤波器。  

    应用3级滤波器后、锯齿从8mV 降至2.8mV Pk-Pk。 我们可以减少更多吗?

    还有其他解决方案吗?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、  

    明白了。

    如前所述、输出纹波是任何开关稳压器的固有特性。

    我相信对于标准应用、8/2.8mV 已经是很好的结果。

    您唯一可以做的就是进一步过滤输出。

    这可以像您当前所做的那样使用无源滤波器(请注意、省电模式下的开关频率与输出负载成正比、因此您的滤波器应适应多个频率)或 使用与降压转换器串联的 LDO 来实现。

    对于第二种解决  方案、您可以将功率耗散从3.6V 降低到2.8/2.7V (您需要考虑 VOUT 纹波和 LDO 压降)、然后使用 LDO 最终转换为2.5V。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我们在器件中实施了滤波器、但遗憾的是、我们没有 获得预期的结果。 我已共享图片、如果我们错过了一些内容、请更正。

    我们如何 改进电路? 帮助我们解决这个问题。

    我们如何才能取得良好的结果。  

      

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、  

    我相信您无法 使用简单的 LC 滤波器覆盖较宽的频率范围。

    我再次建议您使用到 LDO 的。 这应该是最大限度地减少开关 频率 变化中的纹波的最佳解决方案。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您能不能为 同一个 IC 推荐一些 LDO。  

    谢谢、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、  

    感谢您的提问。

    我个人不是 LDO 专家(我们支持降压转换器)。

    请随时访问我们的网页: 线性稳压器(LDO)|概述|电源管理|德州仪器 TI.com 、选择最适合您特定应用的稳压器。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我的问题是消除输出的纹波是否由 LDO 来实现?  

    谢谢、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、  

    如前所述、输出纹波是我们转换器的一个特性、因此您无法先验地消除它、但您需要一个有关可接受纹波量的规格。

    话虽如此、LDO 是一种不进行开关的线性稳压器、因此它应帮助您在 IS 带宽内尽可能抑制纹波。  

    因此、我建议您首先建立您想要获得的输出电压规格、然后测试您在实际应用中选择的 LDO、以查看它是否能够满足您的要求。

    对于标准应用、LDO 的纹波通常可以忽略不计。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经浏览了 TI 的网站、找到了一些适合我们器件的 LDO。 我申请了样片。

    谢谢、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、  

    很好。

    请告诉我您的测量结果。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。