我正在使用 LP5562测试系统。 在测试期间、我将地址5、6、7和 f 中的电流段写入0。 然后、我将 PWM 设置2、3、4和 E 写入0xFF。 即使电流设置为0、LED 仍保持活动状态。
是否有什么可能导致电流设置在 LP5562中无法正常工作的想法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Monet、
请参阅下面的 I2C 跟踪(无法确定如何在该站点上上传文件)。 我们可以确认写入的是写入寄存器的内容。 将电流设置为零仍会使 LED 亮起。
我们还尝试了
但这也没有什么帮助
下面是 I2C 跟踪:
时间[s]、分析器名称、解码协议结果
2.803205600000000、I2C、Setup 写入[0x60]+ ACK
2.803245240000000、I2C、0x00 + ACK
2.803284840000000、I2C、0xC0 + ACK
2.803370640000000、I2C、设置写入[0x84]+ ACK
2.803410320000000、I2C、0xFD + ACK
2.803457880000000、I2C、Setup 读取到[0x85]+ ACK
2.803498000000000、I2C、0x00 + ACK
2.803533720000000、I2C、0x00 + NAK
2.804516000000000、I2C、设置写入[0xD4]+ ACK
2.804555680000000、I2C、0x00 + ACK
2.804603280000000、I2C、Setup 读取到[0xD5]+ ACK
2.804638960000000、I2C、0x03 + ACK
2.804674640000000、I2C、0x40 + ACK
2.804710280000000、I2C、0x80 + NAK
2.8047808000000、I2C、Setup 写入[0xD4]+ ACK
2.804820440000000、I2C、0x0A + ACK
2.804867960000000、I2C、Setup 读取到[0xD5]+ ACK
2.804903640000000、I2C、0x78 + NAK
2.805003760000000、I2C、Setup 写入[0xA4]+ ACK
2.805043400000000、I2C、0x1B + ACK
2.805090960000000、I2C、设置读取到[0xA5]+ ACK
2.805126600000000、I2C、0xA3 + ACK
2.805162280000000、I2C、0xDB + ACK
2.805197960000000、I2C、0xE4 + ACK
2.805233600000000、I2C、0x60 + NAK
2.805325320000000、I2C、设置写入[0x60]+ ACK
2.8053649600000、I2C、0x08 + ACK
2.805404600000000、I2C、0x01 + ACK
2.805494560000000、I2C、Setup 写入[0xD4]+ ACK
2.805534200000000、I2C、0x05 + ACK
2.805573800000000、I2C、0x2C + ACK
2.806700200000000、I2C、Setup 写入[0xA4]+ ACK
2.806739840000000、I2C、0x0A + ACK
2.806787400000000、I2C、Setup 读取到[0xA5]+ ACK
2.806823040000000、I2C、0xFF + ACK
2.806858720000000、I2C、0x0F + ACK
2.806894400000000、I2C、0xEF + ACK
2.806930040000000、I2C、0x00 + NAK
2.807025960000000、I2C、Setup 写入[0x60]+ ACK
2.807065640000000、I2C、0x70 + ACK
2.807105280000000、I2C、0x00 + ACK
2.807206400000000、I2C、设置写入[0xA4]+ ACK
2.807246040000000、I2C、0x1B + ACK
2.807293560000000、I2C、Setup 读取到[0xA5]+ ACK
2.807329240000000、I2C、0xA3 + ACK
2.80736488000000、I2C、0xDB + ACK
2.807400560000000、I2C、0xE4 + ACK
2.807436240000000、I2C、0x60 + NAK
2.807534680000000、I2C、设置写入[0x60]+ ACK
2.807574360000000、I2C、0x05 + ACK
2.807614000000000、I2C、0x00 + ACK
2.807653640000000、I2C、0x00 + ACK
2.807693320000000、I2C、0x08 + ACK
2.807784200000000、I2C、Setup 写入[0x60]+ ACK
2.807823840000000、I2C、0x05 + ACK
2.807871440000000、I2C、设置读取到[0x61]+ ACK
2.807907120000000、I2C、0x00 + ACK
2.807942800000000、I2C、0x00 + ACK
2.807978480000000、I2C、0x08 + NAK
2.808078840000000、I2C、设置写入[0x60]+ ACK
2.808118480000000、I2C、0x0F + ACK
2.808158160000000、I2C、0x00 + ACK
2.808247920000000、I2C、设置写入[0x60]+ ACK
2.808287560000000、I2C、0x02 + ACK
2.808327200000000、I2C、0xFF + ACK
2.808366840000000、I2C、0xFF + ACK
2.808406520000000、I2C、0xFF + ACK
这是视频。 我们将为每种颜色发送以下序列:
0、2、0、4、0、 6、0、8等...
它应该在每个零点上都变暗、但正如您看到的、它不会变暗
e2e.ti.com/.../WIN_5F00_20210706_5F00_17_5F00_46_5F00_15_5F00_Pro.mp4
为清晰起见... 这是我们的设置。
我们使用的是这些 LED:
www.kingbrightusa.com/.../APHF1608LSEEQBDZGKC.pdf
您好、Monet、
0x60是 LP5562器件地址的8位版本。 (我们的 ADDR_SEL 引脚都为0)
0x00是使能寄存器的寄存器地址0xC0是写入使能寄存器的值。 LOG_EN = 1、CHIP_EN=1、ENG1_EXEC=0、ENG2_EXEC=0、Eng3_EXEC=0
开头的长数字是时间戳
ACK 表示操作已确认。 (每个字节在 I2C 中都有一个 ACK / NACK 步骤)
-Yuri