This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TPS65910A3A1RSL - IC 故障

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010906/tps65910-tps65910a3a1rsl--ic-failure

器件型号:TPS65910

尊敬的 TI 技术团队:

您好!

我写信给您是为了向您发送有关 TI 在客户端制造 IC 故障的通知 我们想了解"TPS65910A3A1RSL "部件故障的根本原因。

零件描述

IC 电源管理4DCDC/8 LDO 48VQFN

MPN

TPS65910A3A1RSL

制造

应用工程师

生产日期代码

1851.

供应商

Arrow electronics Asia (S) PTE

如需任何其他详细信息、请回复。

e2e.ti.com/.../TPS65910A3A1RSL.pdf

谢谢、此致、

Harsharaj L.S.
高级 工程师|供应商质量
Cyient DLM | www.cyient.com

手机:+91 974 257 6480 | D +91 821 4004 630 Harsharaj.Somappa@cyient.com
图编号347 - D1 & D2、KIADB、Electronics City、

Hebbbal Intdl.Area, Mysore - 570016,印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      请提供故障的详细信息吗? 您的附件是器件数据表。  

    谢谢!
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    是的、我已附上数据表。

    故障原因是"RS232通信问题"。 请让我们提供所需的任何其他详细信息。

    此致、

    Harsha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

     是的、请向我们发送有关"RS232通信问题"的更多详细信息? 例如客户的原理图;波形等  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我在7月7日分享了原理图、希望大家收到。 我在此再附上一份。  

    Schematic

    等待您的回复。

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsha、

     我没有收到您在7月7日发送的原理图。

     您能否分享具有引脚与 PMIC 连接的原理图? PMIC 似乎没有用于 RS232通信的直接引脚。

    谢谢!

    Phil