This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27210:与 EV2400进行通信/编程

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014068/bq27210-communication-programming-with-ev2400

器件型号:BQ27210
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

我们的生产中的 EV2300失败了、我们找不到新的 EV2300来替代它。

因此、我们购买了 EV2400并尝试使用 Battery Management Studio 建立通信、但成功的机会非常有限。 仪表板信息会被填充、但其他通信似乎都不起作用。  

任何提示、技巧或其他黑客都将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在启动 BQStudio 时、EV2400是否会自动检测监测计? 是否可以确认您已插入 I2C 端口? 您是否尝试将 EV2400更新到最新固件版本? 您能否连接示波器来捕获 EV2400与监测计之间的通信? 最后、您是否有另一个可以尝试测试的监测计、以确保 它不能正常工作的是 EV2400、而不是监测计?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    感谢您的快速回复。

    是... program/EV2400会将监测计自动检测为4401_44_02。 我从该计划中收到一条消息、指出该计划不兼容、并由您承担风险。

    是... I2C 端口。

    我之前配置的设备已确认可以正常工作、我希望创建一个映像或从中复制配置。 仪表板上的信息似乎与便携式设备报告的信息相关联。 我还有一个新的未配置单元、它向 Studio 仪表板提供了不正确的信息。  

    我很确定我可以把手放在示波器上、最好看的连接点是什么?

    谢谢、

    Kevin Legg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您可以查看 SDA 和 SCL 线路、以查看是否有任何通信经过。 您是否在产品页面上使用 BQStudio 或评估软件? 如果您使用的是 BQStudio、则似乎 只是缺少了正确的 bqz 文件。 您通常在生产中使用此软件吗?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    我在  BQStudio 中获得了最大的幸运 、是的、没有专门用于 bq27210的 bqz 文件。 您是否知道其中是否存在? 生产 PC 运行的是运行 bq27x10评估软件的 Win 98。 当我尝试在 Win10计算机上使用时,它将无法识别 USB 端口,并且没有使用 EV2400的选项... 仅限 EV2200或 EV2300。

    如果需要、我将在明天跟踪示波器。

    再次感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、

    只是一个快速的跟进

    将示波器连接到 SCL 和 SDA 线路、EV2400会来回发送信号。 但是、连接 到我们的器件时的电压电平从3.2Vdc (无连接)降至 2.0Vdc。 因此、我添加了上拉电阻器、使其达到3.26V。

    找到27210的 bqz 文件是否幸运?

    谢谢、

    KPL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我对延迟回复表示歉意。 我找不到 bq27210的 bqz 文件。 添加上拉电阻器是否有助于与 bqStudio 进行通信? EV2400与 EV2300功能向后兼容、因此如果您选择 EV2300、它仍应与评估软件配合使用。

    最棒的

    Jessica