This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:在输出端获取锯齿波形

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011910/tps62740-getting-sawtooth-waveform-at-the-output-end

器件型号:TPS62740

尊敬的 TI:

我们在器件中使用直流/直流 TPS62740 IC。 我们根据您的参考文档进行了设计。  

但是、当我们检查 DSO 中的输出波形时、我们会在 IC 的输出端看到锯齿。

如果我们检查稳定的电源、我们在输出端找不到任何波形。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    这是器件在 PFM 模式下运行(脉冲频率运行)时在低负载下的预期行为。
    查看 数据表中的图31-33

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的回复。 我们能否进一步平滑反锯齿、因为它会干扰模拟电路。  

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    该器件在设计时考虑了效率、因此在输出电流较低的情况下、运行模式将为 PFM。 没有强制 TPS62740在 PWM 模式下运行的选项、因为这在低电流下会非常低效。
    剩下的唯一选择是使用具有强制 PWM 的转换器、或者尝试 在输出端添加铁氧体磁珠/二级滤波器: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/design-a-second-stage-filter-for-sensitive-applications 

    此致、
    Davor  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件消耗的电流低于50mA。  

    我尝试通过使用第三级滤波器来减少锯齿、并且我们已经将其降低至高达2.8mV。

    我们是否可以进一步减小它并使它几乎直线?

    绿色表示正常输出  

    黄色表示在使用无源 LC 滤波器(2.2uH、10uF) 3级滤波器后。

    我们是否可以使用任何东西并使其几乎直线?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    由于这是一个开关转换器(直流/直流降压)、理论上您需要无限的输出电容来 获得完全直流的输出电压(绝对没有纹波)。因此、在现实世界中、这是不可能的。

    您对输出纹波有何要求? 在大多数情况下、2.8mV 就足够了。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davor:

    我在输出电压为2.8mV 时、未将任何负载连接到输出电压。 如果我连接、则它不会显示任何锯齿波、但噪声高达15mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    在噪声高达15mV 的情况下、您能否发送 SW 节点、VOUT 和电流负载的波形?
    也许完整的原理图也很有用、如果您可以分享的话?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错误是 、当我连接到我的负载(MCU 和分立式组件)时、它介于10mV 至11mV 之间

    我们已根据 TI 的原理图实现了我们的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我应该提到 的是、对于 TPS62740、9mV P2P 的输出电压纹波不是意外的结果。 大多数降压转换器都能达到该纹波量-请查看图31。 -34. 数据表中。

    关于测量、我有以下想法/问题:

    测量可能会因噪声而损坏。 测量的带宽是多少?

    2.将触发器置于实际信号之上15mV -您是否可以改进触发、以便可以看到更清晰的波形(如该线程的第一张图片所示)。

    3. 是放置在第2个滤波器之前或之后的探头。 如果在第2个滤波器之后、探头的物理位置是否与原稿中的测量位置相同?

    4. 请在 同一示波器图上添加 SW 节点波形、输出端的总负载是多少?  此外、在测量 SW 时、您可以更轻松地触发它、以实现更清晰的测量。

    请使用较低的水平缩放、500ms/div 过大、我们无法很好地看到波形。 使用大约1ms 到1us / div 的值。 与前面提到的数据表中的图31-34有所相似。

    此致、
    Davor