您好!
对于具有12节电池、9Ah 的24 V AGM 电池、我们针对 GPC 周期进行了所有必要的测量。
结果不太好、因此我们开始使用 LearnSOC、 FitMaxSOC 和 FitMinSOC 的值、将 SOC 误差置于可接受的范围内。
最后、这是我们获得的最佳结果:
e2e.ti.com/.../3652.GPCPackaged_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../1460.GPCPackaged.zip
我们在-5°C、20°C 和40°C 时以6A 和45A 的速度完成了 GPC 周期、以满足我们应用的要求。
我们使用周期结果来测试 SOC 计算。
遗憾的是、在下图中可以看到的结果非常糟糕:



上述测量是在20°C 下完成的 在不同的温度(-5°C、40°C)下、它看起来是一样的。
我们尝试使用 CEDV 平滑功能来获得更好的结果、但在高放电电流(第三个图)下、它实际上根本不起作用、SOC 很难下降到7%。
有人是否知道要改变什么才能获得更好的结果。
此致、
Oliver Wendel