This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40077:原理图审阅

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40077, CSD17579Q3A, CSD17577Q5A, CSD17579Q5A, CSD17577Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011427/tps40077-schematic-review

器件型号:TPS40077
主题中讨论的其他器件: CSD17579Q3ACSD17577Q5ACSD17579Q5ACSD17577Q3A

尊敬的团队

在 客户的新项目中、我们在 TPS40077中进行设计、这是一个好消息。

规格为 Vin=19V、Vo=12V、Io=12.5A。

您能否帮助 查看原理图并推荐 Q10和 Q11的解决方案?    

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    要查看补偿、请使用补偿设计工具 - https://www.ti.com/product/TPS40077#design-development 

    查看原理图的其余部分:

    1) 1)您在 LDRV、HDRV 和 SW 上包含了串联电阻器、但在 BOOT 上没有包含串联电阻器。  如果您认为您需要控制开关节点的上升和下降时序、则应包含一个与 BOOT 引脚串联的电阻器。  将其放置在 IC 引脚和 D1连接之间、以便从驱动器旁路(DBP)到自举电容器(C1198)的再充电电流不必通过限流电阻。

    2) 2)对于12V 输出、由 KFF 电阻器(R996)设置的 UVLO 电平为低电平。  当 RT = 165k (300kHz)且 RKFF = 165kHz 时、UVLO 电平为7.3V。  通常建议将 UVLO 电压设置为高于预期的 VOUT 值。

    3) 3)您询问了 Q10和 Q11的建议、但列出了 MOSFET 器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢您的推荐。

    3) 3)您询问了 Q10和 Q11的建议、但列出了 MOSFET 器件型号。

    -客户刚才提出了一个样片、您能帮您为 该应用推荐 Q10和 Q11的解决方案吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我已经向 我们来自 MOSEFT 应用团队的专家 John Wallace 提出了 MOSFET 建议、请他为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我是 FET 产品线的应用工程师。 Peter 让我提出一些 FET 建议。 我会使用采用5x6mm SON 或3x3mm SON 封装的30V FET、并考虑将 CSD17579Q5A 用于同步 FET、将 CSD17577Q5A 用于控制 FET。 这两款器件均采用3x3mm 封装:CSD17579Q3A 和 CSD17577Q3A。  在 MOSFET 支持和培训网站上、我们提供了一个用于同步降压的 FET 选择工具。 我已插入您的要求、我推荐使用这些 FET。 我已附上电子表格供您试用。

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用

    e2e.ti.com/.../SYNC_2D00_BUCK_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev1.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的大力支持。

    非常感谢

    你(们)好

    客户希望确认 Excel 文件的参数 与用户指南相对应。

    III 型补偿器参考 补偿设计工具- https://www.ti.com/product/TPS40077#design-development 

    TPS40077的 III 类补偿请参阅数据表第29页。

    1. 您能否帮助检查信号(Vo、FB 和 COMP)是否正确?  

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、这些是正确的连接。

    与 C1 + R2并联的 R1从 Vout 到 FB

    Rbias 为 FB 至 SGND

    C3与 R3 + C2并联、从 FB 到 COMP

    从原始原理图中、我可以阅读它。

    R1为 R1002 = 162k

    R2为 R1005 953

    R3为 R1001 3.48k

    Rbias 为 R1004 10k

    C1为 C1195 2200pF

    C2为 C1194 3900pF

    C3为 C1193 680pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这是否解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢您的推荐。

    客户已修改 原理图。

    您可以帮助查看原理图和补偿器吗?

     补偿器 。

    e2e.ti.com/.../TPS40KType-III-Loop-Stability-kVenable_5F00_sluc263c_2D00_071312_5F00_ARC_5F00_0706.xls

    您已经在 LDRV、HDRV 和 SW 上包含了串联电阻器、但在 BOOT 上没有包含串联电阻器。 如果您认为您需要控制开关节点的上升和下降时序、则应包含一个与 BOOT 引脚串联的电阻器。 将其放置在 IC 引脚和 D1连接之间、以便从驱动器旁路(DBP)到自举电容器(C1198)的再充电电流不必通过限流电阻。

    =>移除了 LDRV、HDRV 上的串联电阻器,只有 SW 打开(根据参考线)

    2.由 KFF 电阻器(R996)设置的 UVLO 电平在12V 输出下为低电平。 当 RT = 165k (300kHz)且 RKFF = 165kHz 时、UVLO 电平为7.3V。 通常建议将 UVLO 电压设置为高于预期的 VOUT 值。

    =>客户使用以下公式计算 Rkff 值为392K,UVLO=17.1V

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    Peter 将在美国星期一的时间向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    原理图现在看起来更好。

    查看补偿电子表格、我不得不将器件型号更改为 TPS40077、这样做后、我注意到 L-C 谐振的相位裕度非常低。   查看原因、我可以看到以下几个问题:

    22uF 陶瓷电容器的 ESR 值输入为30mΩ μ F、这对于陶瓷电容器而言非常高、因此我尝试将其调整为3mΩ μ F、以获得更真实的值。  此外、L-C 双极点大约为3kHz、环路的补偿零点设置为24kHz、因此 L-C 谐振不会出现相位升压。

    使用手动输入极点和零点功能、我将极点设置为3kHz L-C 谐振、以在 L-C 谐振时提供相位提升、并且我得到一个看起来更好的环路。  它还具有更高的带宽。

    e2e.ti.com/.../TPS40KType-III-Loop-Stability-kVenable_5F00_sluc263c_2D00_071312_5F00_ARC_5F00_0706_5F00_PJM.xls