主题中讨论的其他器件: CSD17579Q3A、 CSD17577Q5A、 CSD17579Q5A、 CSD17577Q3A
尊敬的团队
在 客户的新项目中、我们在 TPS40077中进行设计、这是一个好消息。
规格为 Vin=19V、Vo=12V、Io=12.5A。
您能否帮助 查看原理图并推荐 Q10和 Q11的解决方案?
非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
在 客户的新项目中、我们在 TPS40077中进行设计、这是一个好消息。
规格为 Vin=19V、Vo=12V、Io=12.5A。
您能否帮助 查看原理图并推荐 Q10和 Q11的解决方案?
非常感谢
丹尼
要查看补偿、请使用补偿设计工具 - https://www.ti.com/product/TPS40077#design-development
查看原理图的其余部分:
1) 1)您在 LDRV、HDRV 和 SW 上包含了串联电阻器、但在 BOOT 上没有包含串联电阻器。 如果您认为您需要控制开关节点的上升和下降时序、则应包含一个与 BOOT 引脚串联的电阻器。 将其放置在 IC 引脚和 D1连接之间、以便从驱动器旁路(DBP)到自举电容器(C1198)的再充电电流不必通过限流电阻。
2) 2)对于12V 输出、由 KFF 电阻器(R996)设置的 UVLO 电平为低电平。 当 RT = 165k (300kHz)且 RKFF = 165kHz 时、UVLO 电平为7.3V。 通常建议将 UVLO 电压设置为高于预期的 VOUT 值。
3) 3)您询问了 Q10和 Q11的建议、但列出了 MOSFET 器件型号。
你(们)好
谢谢您的推荐。
3) 3)您询问了 Q10和 Q11的建议、但列出了 MOSFET 器件型号。
-客户刚才提出了一个样片、您能帮您为 该应用推荐 Q10和 Q11的解决方案吗?
非常感谢
丹尼
我已经向 我们来自 MOSEFT 应用团队的专家 John Wallace 提出了 MOSFET 建议、请他为您提供帮助。
尊敬的 Denny's:
我是 FET 产品线的应用工程师。 Peter 让我提出一些 FET 建议。 我会使用采用5x6mm SON 或3x3mm SON 封装的30V FET、并考虑将 CSD17579Q5A 用于同步 FET、将 CSD17577Q5A 用于控制 FET。 这两款器件均采用3x3mm 封装:CSD17579Q3A 和 CSD17577Q3A。 在 MOSFET 支持和培训网站上、我们提供了一个用于同步降压的 FET 选择工具。 我已插入您的要求、我推荐使用这些 FET。 我已附上电子表格供您试用。
谢谢、
John Wallace
TI FET 应用
e2e.ti.com/.../SYNC_2D00_BUCK_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev1.xlsm
你(们)好
感谢您的大力支持。
非常感谢
你(们)好
客户希望确认 Excel 文件的参数 与用户指南相对应。
III 型补偿器参考 补偿设计工具- https://www.ti.com/product/TPS40077#design-development
TPS40077的 III 类补偿请参阅数据表第29页。
1. 您能否帮助检查信号(Vo、FB 和 COMP)是否正确?
非常感谢
丹尼
是的、这些是正确的连接。
与 C1 + R2并联的 R1从 Vout 到 FB
Rbias 为 FB 至 SGND
C3与 R3 + C2并联、从 FB 到 COMP
从原始原理图中、我可以阅读它。
R1为 R1002 = 162k
R2为 R1005 953
R3为 R1001 3.48k
Rbias 为 R1004 10k
C1为 C1195 2200pF
C2为 C1194 3900pF
C3为 C1193 680pF
你(们)好
谢谢您的推荐。
客户已修改 原理图。
您可以帮助查看原理图和补偿器吗?
补偿器 。
您已经在 LDRV、HDRV 和 SW 上包含了串联电阻器、但在 BOOT 上没有包含串联电阻器。 如果您认为您需要控制开关节点的上升和下降时序、则应包含一个与 BOOT 引脚串联的电阻器。 将其放置在 IC 引脚和 D1连接之间、以便从驱动器旁路(DBP)到自举电容器(C1198)的再充电电流不必通过限流电阻。
=>移除了 LDRV、HDRV 上的串联电阻器,只有 SW 打开(根据参考线)
2.由 KFF 电阻器(R996)设置的 UVLO 电平在12V 输出下为低电平。 当 RT = 165k (300kHz)且 RKFF = 165kHz 时、UVLO 电平为7.3V。 通常建议将 UVLO 电压设置为高于预期的 VOUT 值。
=>客户使用以下公式计算 Rkff 值为392K,UVLO=17.1V
非常感谢
丹尼
尊敬的 Denny's:
Peter 将在美国星期一的时间向您提供反馈。
谢谢、
Lishuang
原理图现在看起来更好。
查看补偿电子表格、我不得不将器件型号更改为 TPS40077、这样做后、我注意到 L-C 谐振的相位裕度非常低。 查看原因、我可以看到以下几个问题:
22uF 陶瓷电容器的 ESR 值输入为30mΩ μ F、这对于陶瓷电容器而言非常高、因此我尝试将其调整为3mΩ μ F、以获得更真实的值。 此外、L-C 双极点大约为3kHz、环路的补偿零点设置为24kHz、因此 L-C 谐振不会出现相位升压。
使用手动输入极点和零点功能、我将极点设置为3kHz L-C 谐振、以在 L-C 谐振时提供相位提升、并且我得到一个看起来更好的环路。 它还具有更高的带宽。