This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:VBIAS 压降电压

Guru**** 2528430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014041/tps74801-vbias-dropout-voltage

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件:TPS74901

您好!

VBIAS 的压降电压有问题:

VIN= VBIAS = 3.3V、VOUT= 2.5V、IOUTmax = 120mA

VBIAS 改为5V 连接至3.3V、结果是 Vout=2.39V 而不是2.5V。

建议负载的最小电压为:2.37V。

我不能在板上缝纫。 我可以 将 VSON TPS748替换为另一个 VSON LDO 解决方案、还是有其他解决方案?

我能否确保在其他环境条件下电压不会降至2.37V 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、  

    在电路板上缝纫意味着什么?

    最棒的

    Juliette  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以切断 VBAIS 迹线并将其偏斜(通过电线连接)至5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、  

    您是否可以提供示波器截图来显示输入电压、偏置电压、输出电压以及 FB 电阻器网络的值和/或电路原理图?  

    如果您想替换器件、则可以选择 P2P 选项、例如 TPS74901 TPS74701

    还有 TPS713 系列、但是这是一个双路输出 LDO。  

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、  

    在100mA 负载下、TPS748的 VBias 需要比输出电压大1V。 (意味着 VBIAS 最小值= 3.5)

    另一个 P2P 替代部件 TPS74901具有相同的趋势线

    除非您可以集成 升压转换器或升压电路、否则该部件不适用于您的应用。  

    您是否正在使用 PG 信号? 似乎没有一个网连接到 PG 信号、也许我们可以使用该 Vin 点建立连接?

    此外、您是否能够澄清3.37V 的含义? 这是单独的连接吗?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是2.37V 3.37V 是拼写错误。

    我不使用 PG 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用中、电压是否有可能会降至 2.375V 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、  

    我将进行一些计算、并在明天返回给您。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、  

    很抱歉、我的响应出现延迟、我无法在分配的线程中找到此线程。

     该器件的压降电压为1.6V -图8列出了1.4V 时的最大压降电压、这意味着该保护频带设置为14%左右。  

    根据您的电流负载和器件之间的差异、我们可以预计在1.04V 时压降电压会变化约为0.1456V。

    0.8944V 的压降电压不会影响您的应用-因为您的 VOUT 将为2.4056V

    但是、1.1856的压降电压影响您的应用-您的 VOUT 将为2.144V

    我们不能为您的应用推荐此器件。  

    最棒的

    Juliette