主题中讨论的其他器件:TPS74901
您好!
VBIAS 的压降电压有问题:
VIN= VBIAS = 3.3V、VOUT= 2.5V、IOUTmax = 120mA
VBIAS 改为5V 连接至3.3V、结果是 Vout=2.39V 而不是2.5V。
建议负载的最小电压为:2.37V。
我不能在板上缝纫。 我可以 将 VSON TPS748替换为另一个 VSON LDO 解决方案、还是有其他解决方案?
我能否确保在其他环境条件下电压不会降至2.37V 以下?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
VBIAS 的压降电压有问题:
VIN= VBIAS = 3.3V、VOUT= 2.5V、IOUTmax = 120mA
VBIAS 改为5V 连接至3.3V、结果是 Vout=2.39V 而不是2.5V。
建议负载的最小电压为:2.37V。
我不能在板上缝纫。 我可以 将 VSON TPS748替换为另一个 VSON LDO 解决方案、还是有其他解决方案?
我能否确保在其他环境条件下电压不会降至2.37V 以下?
您好、Shay、
在100mA 负载下、TPS748的 VBias 需要比输出电压大1V。 (意味着 VBIAS 最小值= 3.5)

另一个 P2P 替代部件 TPS74901具有相同的趋势线

除非您可以集成 升压转换器或升压电路、否则该部件不适用于您的应用。
您是否正在使用 PG 信号? 似乎没有一个网连接到 PG 信号、也许我们可以使用该 Vin 点建立连接?
此外、您是否能够澄清3.37V 的含义? 这是单独的连接吗?
最棒的
Juliette
您好、Shay、
很抱歉、我的响应出现延迟、我无法在分配的线程中找到此线程。
该器件的压降电压为1.6V -图8列出了1.4V 时的最大压降电压、这意味着该保护频带设置为14%左右。
根据您的电流负载和器件之间的差异、我们可以预计在1.04V 时压降电压会变化约为0.1456V。
0.8944V 的压降电压不会影响您的应用-因为您的 VOUT 将为2.4056V
但是、1.1856的压降电压会影响您的应用-您的 VOUT 将为2.144V
我们不能为您的应用推荐此器件。
最棒的
Juliette