This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:电源管理论坛

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010010/tps546d24-power-management-forum

器件型号:TPS546D24

我们在 PCIe 卡输出纹波中设计了该器件 TPS546D24、该纹波非常高- 0.8V@8A 负载、纹波大约为 Vp-p= 90mV。 纹波电流为+/-3A。 因此、我们无法以更高的速度和更高的负载运行处理器。 我们需要您验证我们的设计 TPS546D24是否正确、以实现最小纹波。

Vout = 0.8V

I OUT = 20A 最大值

I OUT TRANS = 10A 最大值

fsw =我们选择了900kHz、但我们可以将其更改为最小纹波。

C OUT =~ 2000uF

电感 = 0.3uH、电流为32A、最大 DCR = 1.1m Ω- ASPIIG-F1040-R30M-T

此致、

法鲁克(408-482-2315)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS546D24系索

    查看开关电流流经电感器后、导通/关断时间不随负载电流变化。

     e2e.ti.com/.../TPS546D24_5F00_SCH_5F00_082120_2D00_edits.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    理想情况下、导通时间不应随负载电流而变化。  通常、导通时间随负载电流而变化、以补偿增加的功率损耗。  如果效率良好且在负载范围内保持一致、则导通时间随负载变化的情况就会越少。

    您在同一主题上有3个帖子、我删除了其中一个、但这一个有 链接到该主题的其他文件、因此我将把我的响应复制到这里的另一个主题、并将其删除以将其合并到单个主题中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很遗憾听到您有问题。

    您能告诉我、是在900kHz 开关频率下看到的输出纹波、还是在较低的开关频率下看到的?

    纹波通常是三角形/正弦波、还是以开关频率进行脉冲?

    您能否分享输出纹波的图片?

    90mV 输出纹波看起来非常高、尤其是对于2000uF 输出电容和3A 纹波。  通常、输出纹波、至少在开关频率下、是电感纹波电流和输出电容阻抗的结果。  如果您看到90mV 的三角形或正弦波、那么我认为您需要查看输出电容器和寄生电阻源的布局。

    如果90mV 输出纹波是开关节点时的方波脉冲、您可以查看测量技术伪影、如到示波器探头接地引线的电感耦合、或输出电容中的高寄生电感。

    如果90mV 输出纹波的频率较低、低于900kHz 开关频率、我们可能需要查看补偿。

    首先、您能否确认您使用的是 TPS546D24还是 TPS546D24A?   D24和 D24A 是使用不同编程电阻器来获得相同可编程设置的差分器件。

    如果您使用的是 TPS546D24、您是否根据 D24设计工具或 D24A 设计工具基础选择了 MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL 编程电阻器?  它们是不同的、如果使用 D24A 设计工具选择电阻器、TPS546D24将无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我在您的原理图中注意到的几件事:

    1) 1)您没有用于 AGND 和 PGND 的单独网络。  虽然 AGND 和 PGND 需要连接在 AGND 引脚焊盘和外露焊盘(EP)之间的 IC 下方的布局上、提供单独的网来限制敏感元件之间的开关接地噪声及其接地回路。

    2) 2)原理图页面上未连接 VOUT、输出电压转至第18页的 MON_VDD_CORE_P、输出电压从第7页的 VDD_CORE_R 返回。  如果从 VOUT 本地到转换器的布线距离很长、并且在 负载处远程感应 VOUT、则会引入寄生电感、这会与负载处的本地旁路电容发生反应、从而在环路中添加额外的 L-C 滤波器和相关的相位滞后。  如果我们在输出电压中看到低频振荡、这可能是源。

    3) 3)原理图中未提供陶瓷输出电容、仅5个220uF 4V 电解电容、这也可能是高纹波的来源。

    我建议考虑将此设计移至 TPS546D24A、TPS546D24A 是一款引脚对引脚和布局兼容的设计、具有更新的引脚编程选项。

    如果您可以分享90mV 输出纹波的详细信息、我们可能会找到此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回答。

    首先,我们使用了 TPS546D24编程电阻器,而不是 D24A 版本。 这是我们第一次启动原型板时出现的问题。

    我们在查看325、550和650后使用900kHz、甚至1100 - 900kHz 在静态负载下提供了最低的纹波和稳定性。 1100有时不稳定。

    请参阅随附的纹波图片。 一个具有完全捕获功能、另一个放大、另一个具有电流流经电感器。

    我们在~30kHz 和~10kHz 下具有振荡

    我们确实有更多的电容器,电容器数量低于--只有220uF 是“TMCMA0G227MTRF”,电容器其余部分都是陶瓷电容器。

    PGND 和 AGND 不是相互独立的。 这是关键问题吗?

    我们在第18页有一个 ADC 监控输出电压。 第7页中的感应来自处理器芯片本身。 布线长度为几英寸。 但在本地将其连接到 Vout、但纹波仍然相同。  

    VDD_CORE_0.8电源轨上有以下电容

    22x 0.1uF、52x 1uF、5x 4.7uF、4x 10uF、4x 22uF、 1x 47uF、3x220uF、11x100uF

    5X 220uF --这五个电容器是上述器件的补充,并靠近 TPS546D24放置。只有220uF 电容器是陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在输出中看到两个纹波分量。  一个周期约为25us、另一个周期为150us。

    这是在稳定状态下进行的、还是在150us 周期动态负载下对输出进行脉冲?

    40kH 看起来可能是布局引起的谐振。  补偿引脚是通过 PMBus 编程还是定制编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    处理器具有多个内核、这些内核根据它们处理的数据打开/关闭。

    在分享的图片中、瞬态电流在平均7A 的基础上约为+/-4A。

    这些读数通过引脚编程配置获取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    回顾您的引脚编程选项、补偿代码看起来是3、它将电流环路增益设置为2倍、将电压环路增益设置为2倍、这对于900kHz 下的300nH 电感器和您拥有的大量输出电容而言非常低。

    我认为《第29号薪酬法案》比《第3号法案》更好。

    如果您想在不更改电阻器的情况下尝试代码29、可以使用融合软件对 compensation_config 进行编程。  您将需要:

    1) 1)在对 compensation_config 值进行编程时禁用输出电压(在启用输出时不会更新)

    2) 2)写入 compensation_config 并更新 PIN_detect_override 值以从 NVM 而不是引脚设置加载 compensation_config、然后循环使用 Avin 电源。

    十六进制值为:13 40 42 1C 84h

    细分如下:

    GMI 200US、RVI 35k 欧姆、CZI 乘法器160、CZI 106pF、CPI 6.4pF

    GMV 50US、RVV 80k 欧姆、CZV 250pF、CPV 6.25pF

    可提供更高的电流环路带宽和更高的电压环路带宽。

    如果这对您来说很有好处、MSEL1电阻器将是:

    71.5千欧至 AGND、28.7k 至 BP1V5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我们使用300nH 以及200nH 和150nH 电感器进行了补偿更改-请参阅以下读数。

    从使用 Comp 代码3时的93.4mV p-p 纹波、到使用使用 Comp 代码20时的150nH 时的44.5mV p-p。 我们希望使用电阻器来设置补偿、因为电路板处于预量产阶段。

    您能否确认 Comp code 20的值?  

    电感值(nh)

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    200

    200

    150

    150

    iLOOP 增益/vLOOP 增益

    2/2

    7.5/7.

    7/4.

    10/4.

    10/5.

    10/6.

    满分

    10/6.

    7/5.

    7/5.

    5/8.

    VDD 压降 P-P (mV)

    93.9.

    97.8.

    62.7.

    57.9.

    53.8.

    65.4.

    153.2

    47.9.

    44.1.

    44.2.

    44.5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我是-确认针对 Comp 代码20的电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于 TPS546D24、MSEL1至 AGND 电阻器设置补偿代码、分压比设置开关频率。  补偿代码始终等于电阻器接地电阻、900kHz 是分压器代码5。

    对于代码20、即900kHz  

    30.1k Ω 至 GND、12.1k 至 BP1V5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter:

    让我使用这些电阻器验证多个电路板上的纹波、然后我将在几天内回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的实验速度更快、我可以为您提供 PMBus 编程值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我使用不同的 Comp Code 值并在多个卡上测量纹波。

    我们将大容量电容器更改为较低的 ESR 版本、这也很有帮助。 现在纹波看起来要好得多。

    现在、我有最后几个问题要问您;

    1.分压器代码29 (或 iLoop / vLoop = 7/4)、MSEL1的电阻值为0.8V、900kHz 时的电阻值是多少?

    2.电感值应该更接近建议的最大电感值(满负载的电感纹波10%)还是接近 Miniimum 建议的电感值(满负载的电感纹波40%)-以最大限度地减少电压轨上的纹波? 为了在负载电流中获得最大裕度、最佳电感器值是多少?

    3.其他补偿代码(1-29)-可通过 I2C 配置的其他补偿值-为什么这些值不包含在"Compensation_Calculator_PG3.xls"中的表中? 这些补偿值是否"有效"用于量产发布产品? 我如何确认看起来更适合纹波的补偿代码(29以上)是"有效"选择?

    4.CAN/如何计算高于29的 Comp 代码的电阻值??

    此致、

    法鲁克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)对于分压器代码29、MSEL1的900kHz 电阻值是多少?

    这是接地代码29和 Rdiv 5的引脚、即71.5kΩ Ω 至 AGND、28.7kΩ Ω 至 BP1V5

    2) 2)什么电感器值会产生最低纹波?  什么电感器值将产生更大的负载电流裕度?

    最高电感器值(最接近10%纹波)通常会产生最低的输出纹波、尤其是逐周期输出纹波、而不是瞬态响应纹波。

    较低的电感器值(最接近40%的纹波)通常会在响应负载变化时产生最低的瞬态纹波、并且由于 DCR 较低且饱和电流较高、因此可产生最大负载电流裕度。

    3) 3)为什么1-29范围内的编程值未在有效补偿范围内列出?

    TPS546D24具有35位可编程补偿、可提供340亿个可能的补偿值。  根本不可能对所有这些问题进行评估。  Excel 电子表格提供了29个可用引脚捆绑值的评估、并指导您生成可通过 PMBus 编程的有效自定义编程值。

    4) 4)如何计算电阻器值以对大于29的补偿代码进行编程?

    补偿代码1-29可通过引脚编程进行编程、而补偿_CONFIG 的其他值只能通过 PMBus 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复;

    在#3中-- 我如何知道能给我更好纹波的 Comp 代码--是"有效"的 Comp 代码,因为有些 Comp 代码是红色的,是无效的?

    此致、

    法鲁克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter;

    澄清我的问题--

    在#3中-- 我如何知道能为我提供更好纹波的 Comp 代码(通过 PMBus 选择)-- Comp 代码是否"有效",因为有些 Comp 代码(引脚编程)颜色为红色或无效? 其中一些 PMBus 可选比较器代码是有效的、有些则不是有效的。

    此致、

    法鲁克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    所有1-29个代码都是"有效"的、因为它们是引脚可编程的并且将产生有效数据。

    compensation_config 设计工具中提供的红色和绿色指南重点介绍了引脚可编程补偿代码、这些代码提供的电流和电压环路带宽等于或小于工具中输入的功率级电感器和电容器所提供的目标、 并提供至少相同的 ILOOP 与 VLOOP 带宽比。

    如果您使用的是自定义 PMBus 编程而不是引脚搭接编程、则您将在设计工具中的以下部分中输入补偿值、如果设计违反设计标准之一、警告将以红色突出显示。

    例如、在以900kHz 运行的设计中、如果您输入的 FSW/ILOOP 比率目标为4、 FSW/VLOOP 比率目标为8时 、该工具将突出显示引脚可编程补偿代码、这些补偿代码可提供高达225kHz (900/4)的电流限制带宽、并在 ILOOP 带宽和 VLOOP 带宽之间保持至少2:1 (8/4)的比率。

    将电流环路带宽增加225kHz 的 ILOOP 增益或将 VLOOP 带宽增加1/2的 VLOOP 增益(在该线路上选择了 ILOOP 增益)以红色突出显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 让我的观点如此平静。

    如果将 fsw / Fcov 从10更改为9、这意味着什么(在稳压器性能、纹波等方面)? 默认情况下为10、建议范围为8-12。

    此致、

    法鲁克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faroop、

    Peter 和美国团队正在度假。 请稍候,希望他能在美国星期二的时间~回复您

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    目标电压环路交叉(VCO)与开关频率(FSW)之比 有助于工具设置目标电压环路带宽。

    目标带宽越高、电压环路响应和更改电流环路的目标电流以响应输出电压变化的速度就越快。  这将提高转换器响应系统动态的能力、例如负载电流的变化以保持恒定的输出电压。  在典型的负载瞬态测试中、更高的带宽将导致负载变化期间 VOUT 下降或上升更少。

    将目标从 fsw / 10降低到 fsw / 9会使环路带宽增加约10%、但这也会使环路更容易受到非建模寄生效应的影响、例如 ESL、电源路径电感和电阻、这会降低环路的增益和相位裕度。