This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:电压和发热异常

Guru**** 2767075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011008/bq25703a-abnormal-voltage-and-heating

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ25703

我使用 bq25703a 为四节电池充电。 以下是我的情景:

1:新电路板、连接到 bqStudio、使用 VIN = 12V。

2:使用分压器调节电池。 默认为4S 电池。 电路如下。

3:将 BMS 板(不带电池)连接到 VSYS、并将负载计连接到 Vbat。

4:bqStudio 读取芯片的默认参数如下:

问题1:

1) 1)首先、可通过通信调整参数、并可通过负载表拉取电流。

2) 2)负载表的拉电流从2.4A 变为2.5A 时。 由 batdrv 驱动的 PMOS 瞬时具有高温。 通过观察寄存器、可以发现它不会进入快速充电模式、而是进入预充电模式。

原因可能是什么。

问题2:

在芯片运行一段时间(小电流0.5A、基本没有发热)后、通信正常、但读取的数据全部为0000、可以通过 BQ 写入、但在重新读取后又变为0000。

测得的 regn 电压为0.8V、而不是6V。 此时、VSYS = 11.6v、Vbat = 11.6v、这两个电压无法通过 BQ 通信进行调节。

原因可能是什么。

问题3:

我使用独立的3V3 DCDC 芯片为 bq25703a 芯片中的3V3供电、并参考演示板电路。

当 bq25703未充电时、DCDC 芯片的温度正常。 当 bq25703被充电时、随着充电电流的增加、3V3将处于高温状态。

请问、在不同的外部充电电流下、从3V3获取功率的 bq25703负载是否会急剧增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    感谢您的联系。 我有几个问题:

    1."将 BMS 板(不带电池)连接到 VSYS,并将负载表连接到 VBAT"。 BMS 板是什么意思? 对于 BQ25703A、系统电流在 VSYS 节点上放电。

    2.与问题1相关、您从哪个节点拉出电流?

    3.在输入电压、系统电压、系统电流、电池电压、电池充电电流方面,电路的工作条件是什么?

    4.当您进入预充电模式时,充电电流是否为384mA? 您的工作条件是什么(请参阅上面的问题3)?


    要回答您的问题和更多问题:

    1.如果您的最低系统电压设置过低,系统将进入预充电模式,因为电池电压过低。

    2. 您正在读取哪些寄存器? REGN 仅在 VBUS 存在时开启。 如果不存在 VBUS、则 VSYS = VBAT。

    3、LDO 加热时不应发生太大的变化。 大多数 LDO 的电流范围都大于100mA。 是否有其他任何东西连接到 LDO?


    在您的情况下、我认为最好获取 EVM 并进行比较。  

    https://www.ti.com/tool/BQ25703AEVM-732 

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱(金字旁容)

    非常感谢!

    1."将 BMS 板(不带电池)连接到 VSYS,并将负载表连接到 VBAT"。 BMS 板是什么意思? 对于 BQ25703A、系统电流在 VSYS 节点上放电。

    我使用直流电源为 VIN 供电、电压为12V、输出电流限制为10A。

     。VSYS 为下一个电路板(BMS 板)供电,我使用 CELL_BATPRES 引脚(VDDA 的75%)来配置4个串联,的电压串的数量、我希望电压保持在12V

    VBAT 用于为四节串联电池充电。 充电电压范围为8V ~ 14.6v (LiFePO4电池)

    2.与问题1相关、您从哪个节点拉出电流?

    由于我目前还没有准备好电池、我希望先调试电路板、所以我使用负载仪器连接到 Vbat 端口、然后通过 Vbat 输出 bqstudio 配置的电压和电流、 并使用负载仪器拉取电流(相当于为电池充电)

    3.在输入电压、系统电压、系统电流、电池电压、电池充电电流方面,电路的工作条件是什么?

    以下是芯片上电后的数据:

    充电选项0 E20E
    充电电流寄存器00C0
    充电电压寄存器0550
    OTG 电压寄存器0000
    OTG 电流寄存器0000
    输入电压寄存器0000
    最低系统电压2F00
    输入电流寄存器4100
    充电状态寄存器 A000
    PROCHOT 状态寄存器0000
    输入电流限制正在使用4100
    VBUS 和 PSYS 电压读回0000
    充电和放电电流读回0000
    输入电流和 CMPIN 电压读回0000
    系统和电池电压回读0000
    制造商 ID 和设备 ID 读回7840
    器件 ID 回读1078
    充电选项1 0210
    充电选项2 02B7
    充电选项3 0000
    PROCHOT 选项0 4A54
    PROCHOT 选项1 8120
    ADC 选项2000

    然后、我设置充电电流寄存器\ 充电电压寄存器\最小系统电压\ 并且 VSYS VBAT 没有变化。从软件的角度来看、通信成功、数据已经被写入。

    例如:

    当芯片上电时为1 μ A、)的 VSYS = 11V 和 Vbat = 11V  

    2 μ        s 要)最小系统电压=14V、充电电压寄存器=10V、充电电流寄存器= 2A、但 Vbat 和 Vsys 没有变化。

    3) 3)使用负载表拉出100mA 电流、Vbat 被下拉至5.6V

    4.当您进入预充电模式时,充电电流是否为384mA? 您的工作条件是什么(请参阅上面的问题3)?

     根据数据、它不会进入预充电模式。并且 VBUS=VIN=12V,REGN 应该=6V、但测量值为0.8V。

    我想知道当外部电源为2A 或低电流、或高电流?时、芯片内部运行会发生什么变化、这会导致我以2.4a 的电流进行正常充电。 然而、一旦将其调节至2.5A、PMOS 将具有?μ W 的高温

    感谢   您的盛情 款待 、 期待   您 的快速回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    我想我知道您的问题是什么。 首先、我想说的是、这不是您应该如何测试电池系统。

    如果您将恒定电流负载连接到 VBAT 引脚、则会有一个与充电器充电环路相冲突的 E-LOAD 电流环路。 在电池充电系统中、充电环路仅由充电器和充电器决定。 建议在原型设计阶段使用 SourceMeter 或4象限电源进行测试。 有些人使用恒定电压的电子负载灌入电流(依赖于充电器充电环路)、但我自己没有尝试过。

    要测试通过 VSYS 供电的 BMS 板、只需使用常规台式直流电源即可。

    要测试充电器部分、应在原型设计阶段使用 SourceMeter 或4象限电源来仿真电池。 或者、您可以使用真实的电池、但这会带来一些风险。

    '然后我设置 充电电流寄存器\ 充电电压寄存器\最小系统电压\ 并且 VSYS VBAT 没有变化。从软件的角度来看、通信成功、数据已经被写入。'

    您似乎对充电器的运行有一些误解。 充电电流是充电器的一个环路、用于确定充电电流。 充电电压是充电器为电池充电的最大电压、它不会瞬时改变电池电压。 VBAT 电压仅由电池确定。 最小系统电压是充电器尝试调节 VSYS 的电压、但它不会以任何方式改变 VBAT 电压。 请在数据表的第8.4.1.1节中阅读相关内容。

    我相信、如果您针对电池充电设计进行了适当的测试设置、您的所有问题都会得到解决。 建议使用新电路板、因为此时您的旧电路板可能会损坏。

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴告诉大家问题已经解决。

    1) 1)使用负载表进行测试时、使用 CV 齿轮拉负载电流。

    2) 2)在电路设计中、必须确保输入和输出的纹波。 输入纹波将在负载下增加、这将影响直流/直流芯片的正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arvin、

    很高兴听到您的问题已得到解决。

    祝你一切顺利、

    谢谢、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。