This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:充电问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010114/bq78350-r1-charging-issues

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我观察到、仅当我通过 EV2300将 IC 连接到系统时、IC 才允许充电、我已将 Pres 引脚接地、以便默认启用 FET。 这种行为的原因可能是什么? 如何配置 IC、以便在不连接到 BQstudio 的情况下进行充电和放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您使用的是 EVM 还是其他电路板? 该器件无需连接到 BQStudio 即可启用 FET。 您是否设置   了 Mfg 状态初始 化寄存器中的[FET_EN]位?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用不同的板。 那么、对于自动充电和放电、应设置 FET_EN? 是的、它已设置、但我仍然观察到相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您可以共享原理图吗? 此外、您能否读取所有安全警报和安全状态寄存器以查看是否有触发保护?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pres 实际上始终在电路板上拉低、当我连接到 Bqstudio 时、它会显示 DSG 和 CHG FET 为高电平。 但是、当我断开 bqStudio 的连接时、充电 FET 上的 Vgs=0。 未观察到故障。 我将分享 SafetyStatus 的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vinay。 是的、请在重新连接 BQStudio 后共享您的寄存器的屏幕截图。  必须有禁用 CHG FET 的原因。 此外、我在您的原理图中看不到 PRES 引脚被拉至低电平的位置- PRES 引脚有一个信号、但它也有一个上拉至 VCC 的信号。

    如果您可以共享"Registers"屏幕、器件的数据闪存设置以及 SMBus 引脚的原理图、这将有所帮助(此原理图不显示它们的连接位置和上拉电阻器)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器

    数据存储器

    尽管在原理图中、PRIS 引脚未下拉、但我已在电路板的外部进行了更改。 此外、还想知道是否需要始终将 SMBus 线路上拉为高电平、因为在设计中、由于 EV2300中存在上拉电阻、因此我们没有针对 smbus 的上拉电阻。 那么、是否需要上拉电阻器来启用 FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    那么、当您断开 EV2300时、是否仅禁用 CHG FET? 在 FET 选项寄存器中、SLEEPCHG 位设置为零。 这意味着 CHG FET 将在器件处于睡眠模式时关闭。 如果要更改此行为、可以将此位设置为高电平。

    此致、

    Matt