This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:防止电池深度放电和反向电压保护

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS3895, TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011018/tps61023-prevent-battery-deep-discharge-and-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS3895TPS63061

你(们)好

IM 当前正在测试 TPS61023 -(以 Adafruit 迷你升压的形式)  

我正在设计一个 PCB 来连接  到具有  ams117 LDO 的 esp32 -最大输入电压15V (无法真正替代)

我使用8节 AA 电池(2x4) SO 4.8V (镍氢)和6V (碱性)(tps61023最初将绕过)

但我想这么做  

  1. 防止深度放电- 3.8-4V 时停止升压功率
  2. 理想情况下包括反向电压保护。
  3. 将组件和功耗保持在最低水平

您会推荐哪些配套产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我想提前与您确认、以帮助我为您找到更好的器件。 请在此处分享您的想法吗? 非常感谢!

    1.有2节4节 AA 电池,有两种可能的化学成分。 一个是镍氢电池、另一个是碱性电池。 因此、4.8Vin 和6Vin 都是可能的?

    您需要什么是输出电流?

    此应用的输出电压是多少? ESP32的电源通常为3.3V

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.我希望 用户能够插入碱性或镍氢电池。 -

    (注意 :由于我对电池座使用定位连接器、因此用户插入2xPP9 9V 有危险)

    Espressif 建议500mA -实际上它在 c200ma 时达到最大值  

    3.Im 使用5V -理论上、ESP 应该使用5V、但实际上它只需要5V - 5.5/6V 以上就可以了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    让我在内部检查并向您提供反馈。 谢谢1.

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    根据您的要求、此升压转换器的输入电压范围为4V~6V、输出为5V~6V/200mA~500mA。 它还需要配备一个精密 UVLO、支持在 VIN<4V 时关断电源、从而为裕度和迟滞留出200mV 的电压。  

    我在工作台上测试了您的案例。 尽管 TPS61023可 在4V~6V 的输入电压范围内正常工作并将其转换为5V~6V/200mA~500mA、但仍不建议使用 VIN>5.5V 和 VOUT>5.5V、因为在这些情况下、无法100%保证规格和功能。 此外、TPS61023没有精确的 UVLO 引脚、这意味着当 VBAT<3.8V 时、无法使用 EN 来阻止器件切换。 除此之外、绝对不允许存在9VIN 风险。 这将导致器件损坏。  TPS61023不适合您的情况。

    我会根据您的需求推荐 TPS61379+RESET IC TPS3895或分立式解决方案。  

    其 VIN 范围为2.3V 至14V、VOUT 范围为4.0V~18.5V。 峰值电流限值为2A、可满足500mA 负载要求;

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我所看到的内容来看、我进入了 TPS63061、它看起来是一个更好的解决方案-更宽的 VIN 范围? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    您是否想与我分享该链接? 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问 www.ti.com/.../TPS63061

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、TPS63061也正常。 但请注意、您不需要精确的 UVLO。  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢 -遗憾的是、TPS63061似乎在2022年年中之前没有库存-您认为这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    在我之前与营销部门保持一致后、建议使用 TPS61379。 它的库存状况可能会更好。 但这是一个相当长的时间。 您可以在您的一侧再次检查一下吗? 谢谢!

    -文豪