This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:保护 IC 在欠压保护时似乎没有切断电流漏极

Guru**** 2517170 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00712, BQ2970, BQ25120, CSD83325L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012838/bq2970-protection-ic-does-not-seem-to-be-cutting-off-current-drain-at-under-voltage-protection

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:TIDA-00712BQ25120CSD83325L

我的电路设计非常类似于 TIDA-00712参考设计。 长话短说、我的电池始终连接到电路、我看到电池在一周的不使用寿命后下降到低至1.5V 的水平。 这不是我认为的预期行为。  

当电池超出正常工作范围(即 BQ29700低于2.8V)时、我看到电池持续耗电40uA。 根据 BQ29700的规格、IC 在正常模式下具有~4uA 的电流拉电流、在低功耗模式下具有0.1uA 的电流拉电流。 我想帮助您了解额外的电流消耗的来源。

我已附上原理图供 参考、如果需要、也可以连接 PCB 布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    您是否能够测量 FET 的状态? DSG FET 是否按应有的方式断开?

    为了确定40uA 的流过位置、我建议在系统中的不同电阻器上测量电压降。 我在原理图的 BQ2970部分没有发现任何不正确的地方。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    对于 BQ29700 IC、DOUT 引脚读取0V、COUT 引脚读取 VBAT (与电池正极引脚的电压相同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还看到 BQ29700的电流约为16uA。 我看到 R12上的0.005V 压降进入保护 IC 的引脚5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua、

    您是否能够跟踪额外电流(40uA)的流动位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不在 BQ29700之外。 似乎没有任何好的电阻器可用于在设计中的其他位置隔离电流。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 IC、BQ29700 16uA 似乎过高。 根据数据表、我预计断电模式的电流约为0.1uA。 或者、即使 IC 以某种方式保持在正常模式、最大电流应为5.5uA。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它看起来很高。  当器件进入欠压状态时、V-引脚应上拉至 BAT 电压、且器件的电流变得非常低。 您能否检查 V-引脚的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V-引脚电压未被拉至 BAT 电压。 电压基本上是 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    CELL+如何连接到负载和充电器?

    BAT 去哪里?

    R13和 R14显示 DNI、图形是否打开且没有污染?

    您是否确认了 R17和 R18的值?

    如果您有多个... 多个电路板是否执行相同的操作?

    当 BQ2970进入欠压状态(数据表 9.4.3过放电状态)时、它将 V-上拉至 BAT。  系统上的任何负载也应将 GND (V-)上拉至 BAT。  如果它们没有按照数据表中所述在1.3V 范围内获得、则不会进入低功耗模式。

    BQ2970和 FET 相对于 GND 的电压是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题在多个电路板上是一致的、始终存在40uA 的电流泄漏。

    CELL+和 CELL-直接连接到电池端子、我已确认这些接点或打开的 R13和 R14连接处没有污染。  

    BAT 连接从 BQ27421 (监测)的引脚 C2到 BQ25120 (充电器)的引脚 B1/B2。

    遗憾的是、下周之前、我将无法再次使用万用表。 然后、我将报告电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2970的电压:(CELL+= 2.7V)

    (2) COUT = 2.7V、(3) DOUT = 0V、(4) VSS = 0V、(5) BAT = 2.7V、(6) V-= 0V

    FET 的电压:

    B1 = 0V、B2 = 2.7V、A1/C1 = 0V、A2/C2 = 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还检查了充电电池上的这些条件(BAT = 3.7V)。 在该电路板上、DOUT = 0V 且 COUT = 3.7V... 这也不是预期的输出、但我仍然从电池获得满电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    听起来您的 FET 短路或电路板中有一些短路。 如果您可以接触到焊料 X 射线系统、则可能会在封装短接引脚下方查找额外焊料的迹象。  我将移除 U7以确认当前停止。  请确保 BGA 下方没有额外的焊料 、您也可以移除 U6以查看其是否有效、如果短路、 则 GND 与电池之间仍应存在电阻。  我在原理图上看不到另一个电池连接、但您会更熟悉它。   

    电池充电且 V-= VSS = GND DOUT 应为高电平。  由于 U6为低电平、或者 DOUT 短路。  U7下的焊料可能是短接的最可能选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面附加的是相关零件的 X 射线。 部件下方似乎没有短路。  但是、当我检查 DOUT 和 CELL 之间的导通性时、如果没有电源连接到电路、则会显示短路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    我同意、焊料应该是黑色的、并且看起来定义良好。

    U7 CSD83325L 封装的端引脚为源极、中间引脚为栅极。  请参阅  布局中的 www.ti.com/.../abstract X 射线很难分辨什么是迹线以及什么可能是封装功能、 但源极引脚看起来没有连接、对角线特性看起来好像有一个栅源极连接、我想知道这是否可能是您的 DOUT 到电池的连续性

    根据建议的封装轮廓、引脚编号 https://www.ti.com/document-viewer/CSD83325L/datasheet/mechanical-packaging-and-orderable-information#SLPS4713539 A1和 C1将作为栅极为 B1的晶体管的源极、如您的原理图所示。

    因此、原理图上的符号引脚排列和数据表上的模式似乎匹配、但不清楚它们是否与 X 射线电路板匹配。  您可以检查布局文档、也可以移除 U7以查看布线是否与建议的封装相匹配。  另请查看短路是否没有 FET。  如果电路板尺寸错误、在连接 FET 之前可能不会出现短路。  如果 FET 短路、则应断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板尺寸错误... 这非常令人沮丧、因为我直接从产品页面上的 Ultra Librarian 链接中获取了它。