This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:禁用反向电流保护

Guru**** 2557810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014067/lm7480-q1-disabling-reverse-current-protection

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1

您好!

我正在设计具有电池充电和放电功能的电源。 我需要取消 LM7480-Q1的反向电流保护、从而 实现双向电流、同时仍 保持开/关控制和电池反向电压保护。

您能否确认使用器件 LM74801-Q1而非 LM74800-Q1 +将"C"引脚悬空+使用共 漏极配置 是否适用于我的项目。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、你是对的。

    当 "C"引脚悬空时、采用共漏极配置的 LM74801-Q1可实现双向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我想切换 电流方向 模式、该如何成为硬件。 您能否共享引脚"C"的内部结构?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    "切换 电流方向 模式"是什么意思- 您是否要通过连接和断开 C 引脚以漏极 FET 来启用和禁用双向电流? 这可以通过 在 C 引脚和 FET 漏极之间连接一个逻辑 FET (并使用外部控制信号对其进行控制)来实现。  

    遗憾的是、我们无法揭示 引脚"C"的内部结构。 持续监控 A-C 两端的电压、并按照数据表中的说明相应地控制栅极。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们不知道内部结构,所以我必须问这个引脚是否没有任何连接(上拉、下拉等)会引起任何问题,特别是在易感性测试方面? 我们是否需要在该引脚上使用电容器、电阻器、tvs 等器件以实现某种保护?

    要在电流方向模式之间切换,应在针脚"C"上进行双向切换,如果不是,方向应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使引脚保持悬空、而不会出现任何问题。 数据表中也指定了这种情况、如下所示。

    由于电流始终流入 C 引脚、因此我们可以使用逻辑 FET 以如下所示的方向将其断开连接。 或者、您可以使用 BJT 代替逻辑 FET、在关断时阻止双向电流(来自 C 引脚和流向 C 引脚)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息将很有用。 感谢您的支持...