This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:可靠性报告

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ10500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010887/lmz10500-reliability-report

器件型号:LMZ10500

您能否提供与高环境温度测试相关的可靠性报告?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以在产品文件夹的"订购和质量"部分找到可靠性数据、然后选择"质量、可靠性和封装信息": https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=LMZ10500SILR 

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavlovski、

    谢谢。 客户需要的是 JEDEC J-STD-033规定的烘烤条件。 您可以向我们提供此类信息吗?

    以下是一个示例:

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我将与我们的质量团队进行核实、并将尽快返回给您。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我刚刚了解 到、LMZ10500SILR 正在125°C 下烘烤8小时。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 因为客户将在现有电路板上进行重新焊接。 我们想知道烘烤温度是否低于100°C、烘烤时间是多少?  

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    JEDEC J-STD-033未指示任何烘烤温度为100°C,仅为90°C。

    在90°C 以下、烘烤持续时间 为25小时。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题。 在 IC 以特定温度烘烤后、器件需要多长时间才能完成 SMT 制造?

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您能否详细介绍您的问题?
    您是否在询问回流配置文件?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电路板上的某个器件存在问题、因此客户可以从客户现场回拨电路板。 因此、客户希望更换器件并重新焊接 PCB 板上的所有器件。 因此、在 PCB 板进行回流焊之前、它需要进行烘烤。 如果是这种情况、在使用 PCB 和 LMZ10500进行烘烤后、需要多长时间才能完成烘烤后的回流过程? 谢谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    此 MSL3器件的车间寿命为168小时,因此烘烤和焊接之间的最长间隔为1周。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Davor