This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:功耗

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013377/tps61291-the-power-consumption

器件型号:TPS61291

您好、先生、

我负责物联网项目。 我计划将 TPS61291用于主电源。

想知道电流消耗,您是否可以告诉我以下条件的最大输出电流:

输入电压:3.0V ~ 3.6V

输出电压:3.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    您确定器件是 TPS61291吗? 器件 VOUT 选项仅为3.3V、3V 和2.5V。 没有3.8V 可用。  

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    请告诉我您的意见吗? 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    因为您没有回复。 我给出了一个常规答案、我将使用该答案来检查最大输出电流:

    检查器件的最小电流限制阈值。 对于 TPS61291、它是700mA;

    2.假设应用案例的效率。 检查数据表中的效率曲线。 通常、在最坏的情况下、我会使用最小 Vin。 因此、假设 VIN=1.8V、Vo=3.3V、TPS61291在大于1mA 的负载下的平均效率为85%;

    计算 Δ IL:TPS61291使用300mA

    计算最大输出电流

    Imax=(VIN*EFF/VOUT)*(ILIM-150mA)

    如果 VIN=1.8V、VOUT=3.3V、EFF=85%、ILIM=700mA、则 Imax=255mA。

    检查最大输出电流的另一种方法是转到数据表图16。 这里有一条曲线。

    -文豪