This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616PAPRQ1

Guru**** 2814955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013754/bq79616-q1-bq79616paprq1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76200

我对 BQ79616-Q1有一些疑问、BQ79616-Q1是一款符合 ASIL-D 标准的汽车类16节串联精密电池监控器、平衡器和集成保护器。

我的查询:
在充电和放电过程中、平衡16节电池需要多长时间?
2.如何使用此 BMS 实现基于接触器的接触器?
3.我们需要进行哪些修改来执行硬件和固件操作?
因为它支持汇流条连接和测量。 我们如何测量电池组电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padma、

    电池平衡可根据与 BQ79616-Q1器 件搭配使用的外部电阻器进行配置、在~75C 时、8节电池的最大电流为240mA。 请记住、您只能平衡赔率或峰值、因此对于其他8节电池、您也可以考虑这种240mA 电流。 时间取决于电池的构成、因此我无法对此进行评论。

    2.请澄清一下这个问题的含义吗?

    3.本产品支持多种不同的电池组配置,因此 硬件和固件规格在很大程度上取决于用例。  我们提供了示例代码和驱动  程序、可帮助客户开始使用这些产品进行开发。  

    4.我们的产品系列包括电流感应功能。 我建议查看 BQ79656、它用电流感应 ADC 取代了专用汇流条。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决方案。

    关于第2点问题、我想详细说明、电池和牵引逆变器通过主接触器进行电气隔离。


    主正极接触器位于正极蓄电池极和牵引逆变器之间、而主负极接触器位于负极蓄电池极和牵引逆变器之间。

    这两个接触器都需要确保安全可靠。

    带有串联限流电阻的预充电接触器与主正极接触器并联、用于在关闭主接触器之前为初始放电的直流链路电容器充电、以避免可能损坏电池、电源接触器和直流链路电容器的高浪涌电流。

    我的查询是

    1.如何在 BMS 中实施接触器控制?

    2. BMS 可以控制此接触器、还是需要添加外部 MCU 来控制它?

    3.如果 BQ79616和 BQ79656中存在预充电电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Padma、

    感谢您提供这些附加详细信息。

    我认为总体而言、您需要使用 MCU 来控制 BMS 系统中的这些接触器。 BQ79616和 BQ79656 器件可以为 MCU 提供有关电池的详细信息、但它没有任何特定功能来解决此承包商控制问题。

    BQ79616和 BQ79656具有 GPIO、可用于控制这些接触 器、但我认为 MCU 可能是最佳解决方案。

    BQ79616和 BQ79656 器件内部没有用于寻址预充电电路的特定电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的解决方案。

    很明显、BQ79616和 BQ79656 EVM 没有预充电电路。 我们需要使用单独的 MCU 在外部与直流接触器一起实现它。

    1. 我们能否添加 BQ76200、通过控制 CHG 和 DSG 高侧 NMOS FET 驱动器和预充电 PFET 驱动器来提供保护?
    2.  在固件方面、我们需要包含 API 和驱动程序的软件文档、借助这些文档、我们可以开发适用于 BQ79616和 BQ79656的应用。
    3.  我们如何加载固件并进行升级?
    4.  是否支持 OTA?
    5.  使用的编程器和调试器器件?
    6.  建议开发应用的软件工具和 IDE?
    7.  请建议将 MCU 与 CAN 支持配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的解决方案。

    很明显、BQ79616和 BQ79656 EVM 没有预充电电路。 我们需要使用单独的 MCU 在外部与直流接触器一起实现它。

    1. 我们能否添加 BQ76200、通过控制 CHG 和 DSG 高侧 NMOS FET 驱动器和预充电 PFET 驱动器来提供保护?
    2. BQ79616和 BQ79656是否支持 LTO 电池?
    3. 在固件方面、我们需要包含 API 和驱动程序的软件文档、借助这些文档、我们可以开发适用于 BQ79616和 BQ79656的应用。
    4.  我们如何加载固件并进行升级?
    5.  是否支持 OTA?
    6.  使用的编程器和调试器器件?
    7.  建议开发应用的软件工具和 IDE?
    8.  请建议将 MCU 与 CAN 支持配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我正在等待您对查询的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Padma、

    TI 不为这些应用提供完整的系统解决方案。  我的团队 生产半导体组件 BQ79616和 BQ79656、可以回答与这些器件相关的问题。 我认为您的大多数问题都不在我可以提供帮助的范围之内。

    2. BQ79616和 BQ79656是否支持 LTO 单元?

    这些设备中没有专门针对 LTO 单元的功能。

    关于固件、我们需要包含 API 和驱动程序的软件文档、在这些文档的帮助下、我们可以开发适用于 BQ79616和 BQ79656的应用。

    可以通过 MySecure 下载示例驱动程序代码。 https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=305269∏_no=BQ7x61x-Q1_DEVELOPMENT&ref_url=app_bms_bms-bap

    我无法真正解决其他问题、因为它们非常特定于系统或 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您对我的问题提供的意见。

    我可以理解、有些问题无法解决、这对我们来说是可以的。

    非常感谢你能抽出时间。