This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:无法将 BQ76PL455EVM 与 TMS570 Launchpad 连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012316/bq76pl455evm-unable-to-interface-bq76pl455evm-with-tms570-launchpad

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1224HALCOGEN

您好!

我将 TMS570LS12 Launchpad (它具有 TMS570LS1224控制器)与 bq76pl455evm 搭配使用。 我已使用16节电池连接 EVM、无法与 BQ76PL455EVM 通信并读取其响应。

我的连接如下:-

EVM                          TMS570LS12

TX                              SCI1_Rx

RX                             SCI1_Tx

nWAKE                    GIOA0

nFAULT                    GIOA1

VIO                            +3V3

GND                          GND GND

我已经从示例代码中修改了我的代码以用于 TMS570LS12。 我已附上我的代码:-

e2e.ti.com/.../LAUNCHEVM0.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    请提供更多详细信息。 您修改了 BQ76PL455示例代码、对吧? 您究竟有什么变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例代码适用于 TMS570LS4X、因此我使用 Halcogen 创建了驱动程序库、该驱动程序库支持我在上一帖子中附加的 TMS570LS1224。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    您是否正在发送 comms clear 命令并在所有通信中包含 CRC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    正如您在上一个帖子中所附的代码中所看到的、我在唤醒后发送 comms clear 命令。 如果我丢失了什么、您可以检查代码吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    请进一步指导我吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助我解决这个问题吗?

    提前感谢、

    Amit Bhesaniya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、

    如果您不提供其他信息、则无法调试您的设置问题。 请提供对代码所做更改的说明、并提供连接的硬件配置的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回复。 在卤素模式下、我启用了 GPIO、RTI 和 SCI 通信并在 VIM 上启用了 SCI 中断。 我已从示例代码中复制 pl455.h 和 pl455.c 文件。 之后、我配置了通道选择和通道寄存器数量、因为我已将16节电池连接到 EVM、稍后我将发送一个采样并将结果命令发送到命令寄存器、但我没有在 bFrame 中接收任何值。

    我的硬件连接如下:-

    EVM                          TMS570LS12

    TX                              SCI1_Rx

    RX                             SCI1_Tx

    nWAKE                    GIOA0

    nFAULT                    GIOA1

    VIO                            +3V3

    GND                          GND GND

    e2e.ti.com/.../4705.LAUNCHEVM0.rar

    谢谢、此致、

    Amit Bhesaniya