This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:TPS53515和 TPS53515A 之间存在差异

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009745/tps53515-difference-bewteen-the-tps53515-and-tps53515a

器件型号:TPS53515

大家好、

我在 E2E 论坛中找到了有关 EN 为低电平时差分输出充电器的描述、现在 、我想知道  EN 为高电平时的差异吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是器件之间差异的链接。   链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我检查了该链接、我想知道 EN 引脚为高电平时的区别。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN 为高电平时 、器件开始开关、两个器件的放电都关闭。    启用时、软启动、OVP 和 OCP 之间的差异在表中列出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 TPS535A 直接替代 TPS535吗? 有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53515A 和 TPS53515是相同的器件、但  链接中显示的修整选项更改除外

    如果 OVP、OCP 响应差异是可接受的、而软启动时间差异是可接受的、则我不会看到风险  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danlels、

    我看到 TPS53515和 TPS53515A 之间的模式软启动有所不同、但我在他们的数据表中找不到任何相关信息、那么您能不能理解这一项?

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53515在启动期间处于跳过模式、请参阅下面的表4。  

    TPS53515A 始终为 FCCM 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danlels、

    在 TPS53515和 TPS53515A 表4中、我发现"器件在 PGOOD 变为高电平后进入强制 CCM (FCCM)"、是否存在错误?

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     链接中的表 正确。    TPS53515A 数据表中有一个拼写错误