This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27210:器件损坏

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013935/ucc27210-device-gets-damaged

器件型号:UCC27210

您好!  

是否可以使用另一个驱动器控制驱动器?

我正在设计 BLDC 机器驱动器、但我购买的评估板附带了具有嵌入式集成智能栅极驱动器的 IC。

  控制器 IC

将引脚连接到 Ucc27210栅极驱动器的输入

  栅极驱动器不断损坏、我无法确定原因。

是否可以使用嵌入式栅极驱动器驱动外部栅极驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kehinde、

    感谢您的支持!

    ----

    您应该能够使用嵌入式栅极驱动器来驱动外部栅极驱动器。  我想可能还有其他一些事情正在发生。

    我有几个问题:

    1) 1) 请确认功率 FET 上的肖特基二极管

    2) 2) 2) 您能否判断器件上的输入级或输出级是否损坏?  (这可以通过测量受损装置与新装置上引脚的阻抗来确认;当每个 IC 都不在电路板上时、请务必测量此阻抗。)

    3) 3) 电路板的输入信号是如何的?  它们是否在数据表的建议规格范围内?  (可随意提供输入引脚和输出引脚以及 SW 节点的波形。

    ----

    我期待您的回复!

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    我可以确认二极管上存在电源、

    输入端会受到损坏、因为输入阻抗对于新器件而言会因较大的因素而减小  

      输入信号、然后再连接到外部栅极驱动器  

    Ucc27210栅极驱动器   和器件的信号开始发出较大的振铃音。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kehinde、

    感谢您花时间发送波形并测量引脚电阻!

    ----

    我同意、输入似乎已损坏...

    ----

    问题:

    1) 1) 在 UCC27210单独布线的情况下、它是否位于单独 的电路板上?  如果是、单独的电路板是否位于同一 GND 基准上、GND 环路是否较小?

    2) 2) 如果您将"损坏"的设备更换为新设备、会发生什么情况?

    3) 3) 您是否知道绿色输入信号为什么比黄色输入信号高几伏?

    ----

    我相信答案是:  

    我最大的问题是 、智能栅极驱动器的一个集成栅极驱动输出似乎仍然具有自举配置... 自举电容器以输出的开关节点为基准。  这是到 UCC27210的 HI 引脚的连接。

    开关节点能够达到24V、如果自举电容器以24V 为基准并已充电至12V、则自举电 容器在以 GND 为基准时有效达到36V、而 UCC27210以 GND 为基准。  因此、自举电路在 UCC27210的输入引脚上施加过大的电压、远高于绝对最大电压并损坏了器件。  该电路可能工作了几个周期、最终损坏了 UCC27210输入。

    ----

    以下是可能的解决方案(也更换损坏的 IC):

    1) 1) 将 UCC27210的 HI 引脚连接到其中一个"LVG#"输出、而不是控制器的"HVG"输出。

    2) 或者、您可以切断连接回自举电容器/控制器"OUT#"引脚的开关节点的连接。  然后、将"OUT#" 引脚连接到 GND、这样可以解决您的问题。  您可以保留自举电容器或将其去掉。  如果出于旁路目的将其保留、则必须使其以 GND 为基准。

    ----

     我希望这能解答您的问题并解决您的问题。  如果是、请按绿色按钮;否则、请随时跟进!

    谢谢!

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好、对于所询问的问题  

    [引用 userid="451996" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013935/ucc27210-device-gets-damaged/3749092 #3749092"]由于 UCC27210单独接线、它是否位于单独 的电路板上?  如果是、单独的电路板是否位于同一 GND 基准上、GND 环路是否较小?[/quot]

    是的、电路板不是相同的 GND 基准 由于我使用了一根长跳线电缆、环路很大、这将纠正这种情况。

    [引用 userid="451996" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013935/ucc27210-device-gets-damaged/3749092 #3749092"]如果您用新设备替换"损坏"的设备,会发生什么情况?

    它仍然会损坏。  

    [引用 userid="451996" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013935/ucc27210-device-gets-damaged/3749092 #3749092"]您是否知道绿色输入信号为什么比黄色输入信号高几伏?

    自举导致的压降导致的这种情况。

    在研究高输入电压理论时、我使用分压   器将输入限制在外部、但它仍然损坏。

    [引用 userid="451996" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013935/ucc27210-device-gets-damaged/3749092 #3749092"]将 UCC27210的 HI 引脚连接到其中一个"LVG#"输出、而不是控制器的"HVG"输出。

    我无法这样做、因为来自 HVG 和 LVG 的信号是不同的。

    [引用 userid="451996" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013935/ucc27210-device-gets-damaged/3749092 #3749092">或者、您可以切断连接回自举电容器/控制器"out#"引脚的开关节点的连接。  然后、将"OUT#" 引脚连接到 GND、这样可以解决您的问题。  您可以保留自举电容器或将其去掉。  如果出于旁路目的保留该引脚、则必须将其引用 GND。[/QUERP]

    一旦新的司机到达,就会尝试这个,希望它能正常工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kehinde、

    感谢您的回复内容详实!

    --

    分压器很有趣、但我猜输入在初始上电的前几个周期内仍然会损坏。   我希望您必须坚持控制器的输出、这样就可以了。

    --

    请告诉我它是否起作用!

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它现在可以工作了  

    [引用 userid="464085" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013935/ucc27210-device-gets-damaged/3749679 #3749679"]
    或者、您可以切断连接回自举电容器/控制器"out#"引脚的开关节点的连接。  然后、将"OUT#" 引脚连接到 GND、这样可以解决您的问题。  您可以保留自举电容器或将其去掉。  如果出于旁路目的将其保留、则必须使其以 GND 为基准。

    一旦新的司机到达,就会尝试这个,希望它能正常工作...

    [/报价]

    感谢您的支持