This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:LM5576在28V 输出电压条件下无法显示其波特图

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009365/webench-power-designer-lm5576-cannot-show-its-bode-plot-under-28vout-condition

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LM5576

尊敬的 Webench 团队:

我将运行 LM5576的仿真。 工作条件为50V 输入电压、28V 输出电压、1.5A 输出电流。 当我更改某些组件值并尝试检查波特图时、它不能处理"仿真失败"错误。 您能对此进行研究吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ella  

    你是对的。 我验证了默认输入条件下的工作正常、但 对于上述特定情况、失败了。 我们正在研究造成这种情况的根本原因。 我们将能够在下周之前再次了解更多详细信息。

    此致

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhushan:

    请提供 最新信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    我们已在内部服务器上修复了此问题。  此修复  程序将在7月7日之前(在下 一个 WEBENCH 版本之后)暂时在 TI.com 上提供。我们将继续更新您的修复程序。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Umayal、

    感谢您的更新。 但我仍然遇到同样的问题。 也许我不理解您的评论。 修复程序是否在7月7日或7月7日之前可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    我们预计下一个 Webench 版本将暂定于7月7日发布。 因此、修复程序应在 7月7日或之后提供(在 TI.com 上)。 希望这能消除混乱。 一旦更改可 在 TI.com 上测试、Umayal 将在此主题上更新您。

    此致

    Bhushan  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhushan、  

    消息是如此清楚。 感谢您的澄清。 将等待 Umayal 的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    此修复程序现已在 TI.com 上提供。 如有任何进一步的疑问,请向我们回复。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Umayal 的跟进工作。