This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:功能安全信息- ASIL 应用可能吗?

Guru**** 2604275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012663/tps3850-q1-functional-safety-information---asil-application-possible

器件型号:TPS3850-Q1

您好!

TPS3850-Q1功能安全信息中的最后一条关于 ASIL (此处) B 中用法的陈述是什么?
"TPS3850-Q1是一款通用产品、不符合 ISO-26262标准。"

在 QM 项目中与主管进行了良好的经验后、我们会考虑将其用于 ASIL B 应用。 这里有什么限制吗?

谢谢你

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    让我找出这一说法的真正含义、我将与您再次联系。

    否、在您的 ASIL B 应用中使用 TPS3850-Q1没有限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    具有 ASIL-A 至 ASIL-D 等级的 IC 遵循 ISO-26262流程。  所有其他器件均为通用器件、只能归类为不符合 ISO-26262标准的"提供功能安全"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如果还有其他问题需要解决、我会跟进。  如果没有、请关闭螺纹。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如果没有进一步的更新、我将在本周结束前关闭该主题。  谢谢、祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    很抱歉、您需要提醒我两次。

    但是、正如您知道的、许多工作都是为了减少人员、因此我忘记了...

    谢谢、我们会将网页中的 TPS3850-Q1数据添加到我们的 FMEDA 中。 我想这就是您的目标吗?

    BR Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    不用担心、我很高兴能为您提供帮助!  是的、"提供功能安全"不是 ISO 26262的一部分、但在您的设计中添加 TPS3850-Q1以帮助提高应用的 ASIL 等级是可以使用归类为"提供功能安全"的器件的。