This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46000:缓慢增大输入电压(0.5A 负载)时输出电压不稳定(断续)

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012990/lm46000-output-voltage-not-stable-hiccup-when-slowly-increasing-input-voltage-with-0-5a-load

器件型号:LM46000

大家好

如标题中所述。 电阻负载大约为1至1、当我连接了一个电阻负载时、 20R 和 I 开始将输入电压从0V 增大输出处于间断模式、直到输入电压达到大约30V。 目标是当输入电压>=27V 时、输出电压保持稳定。 当我在直流/直流上电后施加负载时、它将工作至输入电压= 20V。

这是电路 (上述所有电压均以 GND_H_1为基准):

如何改进电路以在高负载和低输入电压下正确启动?

感谢你的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    请在 TI.com 上下载以下应用手册、以更好地了解逆变器降压/升压的操作。

    SNVA856–2019年2月  使用反相降压/升压转换器

    输出陶瓷电容器额定值应为35V 或更高、请勿使用 C122 220pF。

    该电路应能够在 VIN 低至15V 时启动、 在输入电压低于10V 时启动可能会触发 OCP 并进入断续模式。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢您的回复。 为什么输出电容器需要为35V?

    我尝试删除 C122、但行为没有改变。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    陶瓷电容器有效电容将随偏置电压减小、如果输出为10V、则电容器额定电压应为25V 或35V。  

    如果问题仍然存在、请上传 PCB 布局。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    电容器为25V。

    布局如下:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我很快会检查并更新您的信息。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    布局看起来不错。

    电感器饱和电流应>1A

    该电路应能够在 VIN > 15V 和20R 负载下启动。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Andy

    电感器的 Isat 为1.2A。 也许我可以尝试一个电流更大一点的电阻器。 当您说 VIN > 15V 时、您的意思是从30V_H_1到 GND_H_1、15V?

    Regads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    如果我根据 SNVA856公式5计算 Ivalley、则 Vin = 40V 时得到0.5A。 输入电压越低、电流就越高。  LM46000的 ILS 限值为0.46A (用例表示)。 这不是打嗝模式的原因吗? 为了测试行为、我将电感器更改为95uH、将频率更改为180kHz。 然后、该电路从 VIN = 19V 开始、并在 VIN = 16.5V 时工作。 那么、对于 Iout = 0.5A 且 VIN = 40V、LM46000的电流限制是否过低?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    正确、对于较低的输入电压和重负载、电感器电流谷值可能高于0.6A 典型值、这将导致断续 OCP 三倍。  另一方面、HS 峰值电流1.35A 也会限制低输入电压条件下的最大负载电流。

    B R

    Andy