This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:NTC 热敏电阻连接

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34210-Q1, BQ24075-Q1, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012969/bq24075-q1-ntc-thermistor-connection

器件型号:BQ24075-Q1
主题中讨论的其他部件:BQ34210-Q1BQ24075
大家好、
我们计划将 BQ24075-Q1用于电源路径集成式电池充电器、将 BQ34210-Q1用于电量监测计。 由于两个 IC 都具有 TS 输入、将这些 TS 输入连接到电池组中的 NTC 热敏电阻的最佳可能方法是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    您将需要选择哪个 IC 获得 NTC、不能 绑定在一起。 需要考虑的一些事项

    • 电量监测计具有可使用的内部温度传感器  
    • 如果充电器不需要对电池进行热监测、则可以通过10k 至 GND 的固定值禁用电池
    • 有时、客户在电池组中使用2个 NTC 来应对这种情况

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的快速响应、我们正在检查设计选项。

    我们计划禁用针对具有10k 至 GND 固定电阻的充电器的电池热监测。 但是、我们计划使用控制器的 GPIO 为 BQ24075提供"充电使能"。

    如果可以从电量监测计读取电池温度、我们可以根据使用充电使能来启用/禁用充电。 请分享您对此计划的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!  

    为庆祝独立日,我们将于05年7月关闭,并将在07年7月返回办公室时返回。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    该选项将确保监测计获得最准确的电池温度读数、从而有利于监测性能。 您可以使用 Temperature():0x06和0x07。

    此致、

    Nick