This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:73605输出上升时间

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011446/lm73605-73605-output-rising-time

器件型号:LM73605

大家好、

我的客户使用 LM73605 (第一级)+PMIC (第二级)。 PMIC 具有上升时间要求、小于1.5ms。

  如何调整 LM73605输出上升时间以 满足 PMIC 输入 上升 时间 请求?

客户 尝试  使用   开 电容调整 CSS、但输出上升时间为2.74ms > 1.5ms。

如何配置73605输出上升时间使其小于1.5ms? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    如果您需要软启动时间(TSS)小于内部斜坡、请遵循数据表中的指南行。  也就是说、使用使能引脚和跟踪功能将 TSS 设置为所需的时间。  请参阅数据表的摘录(第18页)并遵循其中的建议。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。  

    下面是有关外部斜坡的两个问题。

    SS/TRK 中需要设置的电压是多少? 1.5V 至3.3V?

    如何选择 RTRT 和 RRB 的值、使 跟踪的启动时间比内部斜坡短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:  

    我认为需要设置 RTRT 和 RTRB SS/TRK 引脚、例如当 EXT 斜坡完成时、引脚上的电压大于1.5V。

    根据数据表、为了使启动时间短于内部斜坡、EN 引脚必须在保持 SS 引脚0V 的同时首先上电。  内部斜坡(虚线)完成~7ms 后、EN 启动后、可应用 EXT 斜坡信号。  

    您可以尝试此方法、看看它是否有用。  

    谢谢

    -Arief