This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606:充电曲线和 STAT 引脚

Guru**** 2383340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ27Z561, BQ27426, BQ28Z610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009384/bq25606-bq25606-charging-profile-and-stat-pin

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561BQ27426BQ28Z610

您好、TI 大师、

我们已使用 BQ25606开发了用于为锂聚合物电池充电的定制 PCB、我们的设计面临一些问题。

目前、我们已为 Rchg 使用了大约231欧姆的电阻。 在此设置下、我们预计充电电流约为2.9A。 但是、万用表显示的最大读数仅为800mA。 请告诉我为什么会看到这种差异。 我们的意见如下:

启动时、电池电压约为3V、万用表测量的电流约为170mA。

2. 30分钟后、我们看到电池电压大约为3.69V。

3.从(2)开始10分钟后,电池电压约为3.76V。

4.从(3)开始10分钟后、电池电压约为3.8V。 此时、BAT 引脚上的电压为4.2V。

请注意、在上述测试中、"电池电压"是指断开充电器后在电池上测量的电压。

我们在上面提到的测试中使用了3500mAH 锂聚合物电池。 我们迄今尚未看到任何测试中的电流大于800mA。 请分享 BQ25606充电器 IC 的充电曲线。 此外、请告诉我为什么为 Ichg 设置的值与测量的值之间存在差异。 我们使用不同的万用表和不同的电池进行了相同的测试。 但是、我们从未见过充电电流大于800mA。

此外、我们在 STAT 和/PG 引脚上放置了2个 LED、用于跟踪充电状态。 我们发现/PG 始终为低电平、这意味着电源正常。 但是、我们还发现 STAT 引脚永远不会变为高电平、这意味着我们的电池未充满电。 请告诉我 STAT 引脚何时变为高电平?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    您可以共享您的原理图吗? 如果您不使用 D+/-检测、充电器将根据 ILIM、ICHG 和 VSET 的硬件设置进行调节、因此我们需要查看您的所有硬件设置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的及时响应。 实际上、我们仍处于测试阶段、并对原理图进行了一些修改。 请在下面找到我们的基本原理图的快照:

    请在下面的原理图上查找所做的修改:

    我们已使 VSET 引脚悬空、从而使充电电压为4.2V。

    2. TS 设置为 REGN 的50%。 我们为此使用了电位器。

    RILIM 的值为231欧姆。

    RICHG 的值为231欧姆。

    其余原理图与附件中所示的原理图相同。 为了回答您的问题、我们使用了 D+/D-检测本身来设置 ILIM。 目前、输入电源来自 USB、特别是 SDP。 如果您需要任何其他信息来调试此问题、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    感谢您提供的额外信息、充电器将限制为用于调节的最低值、因此这可能是由检测或硬件设置的寄存器导致的(从原理图中看不是硬件)。 (编辑)

    电流也可以根据温度进行限制、但我认为您不会执行温度测试。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答。 但是、我们使用的是 BQ25606、它是独立的充电器 IC。 根据我们的理解、IINDPM 和 ICHG 通过使用电阻器进行设置。 我们在数据表中找到了相同的信息。 请告诉我我们如何设置您在之前的回复中提到的寄存器。  

    请告诉我们如何进一步调试此问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    很抱歉、我看到另一个类似的情况、它具有 I2C。 正确的做法是 bq25606不能编辑寄存器、上次的响应被编辑、所以不要混淆其他响应。

    如果您使用 SDP 检测、则会将输入电流限制为500mA、这可能导致从降压转换中产生大约800mA 的充电电流。 我之前的响应仍然有效、仅使用不带 D+/-检测的 VBUS、并尝试更改 ILIM/ICHG 引脚以查看您是否可以增大充电电流。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的及时响应并帮助解决此问题。

    但是、我在之前的回答中错了。 我们使用的是 DCP、而不是 SDP。 也就是说、我们使用的是壁式充电器、而不是 PC 上的 USB 端口来提供输入电源。 请告诉我、在本例中、我们应该看什么。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    尝试调整 ILIM 和 ICHG 上的电阻器、并在电流变化时检查相关性。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的持续支持。

    如前所述、RILIM 和 RICHG 的电流设置均为231欧姆。 因此、根据公式、ICHG 和 ILIM 计算如下:

    ILIM = Kilim/RILIM = 478/231 = 2.03A

    ICHG = KICHG/RICHG = 677/231 = 2.93A

    请注意、我们使用了 Kilim 和 KICHG 的典型值来进行上述计算。  

    我们在 STAT 和/PG 引脚上使用了2个 LED、它们的阳极使用 SYS 引脚进行连接。 我希望在我们的情况下、可通过 SYS 和 BAT 提供的总电流将大约为2.4A (正如我们使用 DCP)。 此外、两个 LED 一起从 SYS 汲取的电流不能超过50mA。 这意味着我们预计将获得2.3A 的电池充电电流。

    现在、根据我们的理解、如果我们使用 D+/D-检测、则不会使用 ILIM。 对于 DCP、我们应该得到2.4A。 我假设如果我们将 D+和 D-短接、充电器将检测到适配器为 DCP、并将输入电流限制为2.4A。 也许我们也可以通过对 PCB 进行此修改来进行测试。 那么、我们基本上应该尝试更改 ILIM 吗? 如果是、您可以建议我们检查 ILIM 的范围是多少? 它是否介于2A 和3A 之间?

    谈到 RICHG、我们目前的电流为2.93A、如上所述。 请告诉我我们应该尝试的 ICHG 范围。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    该测试旨在确定充电电流差是来自检测方法还是来自硬件设置、如果您能够在 ICHG 引脚检测到未知适配器时使用 ICHG 引脚调节充电电流、则我们知道问题的进一步位置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的支持。

    我们将对此进行测试、并在明天返回给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们测试了以下内容:

    1:短接 D+/D-引脚、以便充电器将适配器检测为 DCP。 但我们仍然没有发现充电电流有任何改善。

    2.尝试不同的 RCHG 值:235、330和470欧姆、并进行了1中提到的修改。 即使发生这些变化、我们也无法看到充电电流有任何改善。

    3.我们还尝试移除了电池封装随附的电池管理 IC,以查看这是否会导致充电电流下降。 但是、我们发现即使这种变化也不会改变充电电流。

    我们注意到的另一个问题是、当充电开始时、电压大约为3V。 它可在不到一小时的时间内为高达3.7V 的电压充电。 从这一点开始、它真的很慢。 电池仅在5小时后充满电。 这是我们的另一个关注点、因为我们预计2000mAh 电池将在1小时内完全充电。  

    请告诉我们是否应该尝试其他任何东西。 您认为这是芯片或我们的设计问题吗? 如果您需要任何其他信息来调试此问题、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    您还可以共享设计的布局吗? 它在多少个电路板上发生? 如果发现检测、则不会按照您的硬件设置进行操作。 我仍然认为这可能是导致您问题的原因、是电源检测不良。 您可以尝试在 D+/D-引脚上使用几个分压器来使用不同的非标准充电阈值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我们通过设计新布局来解决了该问题。 目前、我们能够在1小时45分钟内为2000mAh 电池充满电、在2小时15分钟内为3500mAh 电池充满电。 请允许我在我们结束本次活动前再问一个问题。 请告诉我使用此芯片测量电池百分比的推荐方法。 它是通过测量 VSYS 还是 VBAT 来实现的? 请对此进行澄清。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    一个好消息是、这个问题通过新的布局得到解决。 如果您使用监测计器件测量电池容量、则 VBAT 应是其中一个输入。 充电器没有测量电池容量的功能。  

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的回答。

    请告诉我是否有其他方法可以获得电池容量? MCU 是否可以根据 VBAT 电势估算电池容量? 此外、如果监测计是强制性要求的、请告诉我您推荐的监测计的器件型号。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    有一些方法仅使用电压估算 SOC、但它们可能会出错。 如果精度很重要、我建议使用测量仪表。 根据您的需求、BQ27z561可提供 最高的灵活性(基于闪存的监测计)、BQ28z610可提供保护和监测。 BQ27426是成本最低的解决方案。

    此致、

    Wyatt Keller