主题中讨论的其他器件: BQ27Z561、 BQ27426、 BQ28Z610
您好、TI 大师、
我们已使用 BQ25606开发了用于为锂聚合物电池充电的定制 PCB、我们的设计面临一些问题。
目前、我们已为 Rchg 使用了大约231欧姆的电阻。 在此设置下、我们预计充电电流约为2.9A。 但是、万用表显示的最大读数仅为800mA。 请告诉我为什么会看到这种差异。 我们的意见如下:
启动时、电池电压约为3V、万用表测量的电流约为170mA。
2. 30分钟后、我们看到电池电压大约为3.69V。
3.从(2)开始10分钟后,电池电压约为3.76V。
4.从(3)开始10分钟后、电池电压约为3.8V。 此时、BAT 引脚上的电压为4.2V。
请注意、在上述测试中、"电池电压"是指断开充电器后在电池上测量的电压。
我们在上面提到的测试中使用了3500mAH 锂聚合物电池。 我们迄今尚未看到任何测试中的电流大于800mA。 请分享 BQ25606充电器 IC 的充电曲线。 此外、请告诉我为什么为 Ichg 设置的值与测量的值之间存在差异。 我们使用不同的万用表和不同的电池进行了相同的测试。 但是、我们从未见过充电电流大于800mA。
此外、我们在 STAT 和/PG 引脚上放置了2个 LED、用于跟踪充电状态。 我们发现/PG 始终为低电平、这意味着电源正常。 但是、我们还发现 STAT 引脚永远不会变为高电平、这意味着我们的电池未充满电。 请告诉我 STAT 引脚何时变为高电平?
谢谢