This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:如果为电池充电、则无法利用关断模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013681/lm25117-cannot-leverage-shutdown-mode-if-charging-battery

器件型号:LM25117

尊敬的 TI 支持:

我使用 LM25117通过24V PV 面板输入源为12.0V-14.4V 锂离子电池组充电。

如果未插接面板、我突出显示了哪些引脚将应用 VBAT。 控制器将由电池通过高侧 FET 体二极管供电。 如果启用控制器、空闲电流将对我们的保质期产生重大影响。 理想情况下、我们可以在没有面板时将控制器置于关断模式。

但是、查看绝对最大额定值表、我们似乎无法在输出端存在电池时将 IC 置于关断模式。

  • 斜坡:7V 额定值
    • 该线程 表示、在关断模式下、斜坡不会在内部被拉低、而是在待机模式下被拉低。

我的主要问题是:

  • 在 这种情况下(关断模式;输出偏置至 VBAT)、斜坡引脚电压是否是唯一危险的项目?
    • 这可以通过斜坡电容器上的~5V 齐纳钳位来解决吗?
  • 在关断期间、我们是否需要担心 HB 或 HO 下降到接地并相对于 SW 变为负值?
  • 我注意到 IC 电流消耗是针对正常模式和关断模式的规格。 待机模式下的电流是否比正常模式小?
  • 如果处于待机模式(因此不进行切换)、能否通过 VCCDIS 禁用 VCC 稳压器而不提供 VCC 外部电压? (但在退出待机模式时重新启用 VCC)

谢谢! 如果有任何不清楚的情况、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 LM25117数据表第7.2节功能方框图。

    HO 和 HB 下拉为 SW、应不存在低于 SW 的问题。

    HO 关闭时、斜坡引脚将由 MOSFET 下拉。 (下拉 FET 只能在 VCC 上升时打开)。

    如果 VCC 下降、则斜坡引脚可充电至 SW yes。 在这种情况下、齐纳二极管有助于保护斜坡引脚、但会增加损耗。

    您应该在待机模式下微调 VCC 以降低输入电流。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI_Lover:

    手柄很好

    只需补充奥兰多的评论:即使在关断期间允许斜坡浮动至高电平(当 UVLO 为低电平时)、其电流也受从 SW 到斜坡的串联电阻的限制、因此不会造成问题。 通过二极管下拉 UVLO、将控制器置于待机模式(UVLO 介于0.4V 和1.25V 之间)也可以正常工作。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢奥兰多和蒂姆! 很抱歉耽误你的回答。

    这使我的想法变得轻松。

    我已经在斜升至 GND 之间放置了齐纳二极管的焊盘、以防万一、但现在将使其保持未组装状态、并希望斜升电阻器自身能够提供足够的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,谢谢。