This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431A:查询 ESD (CDM 和 amp;MM)数据

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013350/lmv431a-inquire-of-esd-cdm-mm-data

器件型号:LMV431A

我正在为我的公司创建 LMV431AIMFX/NOPB 器件型号确认。

需要更多有关器件 ESD (CDM& MM)数据的基本信息、但我们没有从我的联系销售人员处获得这些信息。

请告诉我在哪里可以找到信息或提供数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    请给我几天时间、看看我是否能找到适合您的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我发现的信息具有 HBM 和 MM、但没有 CDM。  从数据表中可以看出、HBM 为2kV、如下所示:

    对于机器放电模型(mm)、MM 的电压= 200V。

    报告中没有清洁发展机制数据,因为 清洁发展机制最初于2002年发布时并不是一项要求。 之前、JEDEC 对 IC 质量不要求 CDM。

    我希望我已经回答了你的问题。  如果您有其他问题、请告诉我、我很乐意帮助回答这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    感谢您提供 MM 数据的回复、但在我们公司、如果 要完成材料审批、MM 和 CDM 的信息就一定是必要的。

    您是否会 问是否有相应的单位可以帮助实验或验证 CDM 信息?

    此外、由于我们要求的信息用于物料审批、 您是否愿意 提供完整的数据表、包括 MM 和 CDM?

    如果您的公司对我们所询问的信息有任何疑问或需要多长时间才能完成、请先回复邮件。

    非常感谢。

    此致

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我注意到您目前正在与 TI 当地销售人员和 FAE 人员合作。   由于您通过他们联系、我可以与他们合作、为您的应用需求提供必要的支持。  如果您不介意、请点击"Resolved"关闭该主题、我将联系当地销售人员和 FAE 代表。

    本   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben

    很抱歉我迟到的回复、

    好的、我将与  TI 当地销售人员和 FAE 人员保持联系、

    感谢你的帮助。

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    谢谢、祝您好运!