This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:外部平衡 MOSFET 配置

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014015/bq79616-q1-external-balancing-mosfet-configuration

器件型号:BQ79616-Q1

尊敬的 TI 支持:

我将使用 BQ79616与外部 MOSFET、因为我们需要高平衡电流、但根据(SLVAE87–2019年2月)文档、我们有一些疑问:

  1. 是否有任何应用程序。 说明/EVB 说明了图4-5中使用的值?
  2. 文档报告:"必须根据级联电压确定的降额要求选择 VDS。"。
    1. 您是指全堆叠电压? 为什么? MOSFET 被连接、忽略了串联电阻 RexBAL、电压小于5V。
  3. R_DIS (可选)的用途是什么?
  4. C_HP 的用途和典型值是什么?

提前感谢

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡的美好夜晚

    我们没有参考图中所述值的应用手册/EVB。 4.5.为了答复您的询问,我将执行内部搜索,收集您的答案,并在明天发送请求的信息。 请注意、我们将以最强烈的紧迫感处理该问题。

    此致、

    Christian Ammon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca 的美好一天

     

    我们感谢并感谢您 的耐心等待。 关于您的问题、请参阅以下内容:

    1.目前没有与图中引用的值相关的应用手册/EVB。 BQ79616-Q1器件设计建议文档的4-5部分。

    2、整组电压是指电池组顶部到接地(BAT 到 GND)的电压。 全堆叠电压控制每个通道的预期电池电压、从而驱动 FET 中的 VDS。 例如,如果您使用80V、5V*16通道的完整级联电压,则每个 FET 需要的 VDS 值将不同于具有48V 级联、4V*16通道的情况。

    选择 R_DIS 对 高通/热插拔电容器放电。

    4.C_HP 是指高通/热插拔电容器。

    一般而言、我们鼓励客户使用内部电池平衡、因为它偏离了推荐的原理图。 在执行外部电池平衡时、电路设计取决于耗电元件的需求。 因此、R_DIS 和 C_HP 的值将取决于您的要求。

     

    此致、

    Christian Ammon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、参考第2点、以下假设是否正确?

    如果使用80V (5V*16ch)的全堆叠电压,则必须使用最小 VDS_MAX 为5V (+降额)的平衡 MOSFET。
    如果使用64V (4V*16ch)的全堆叠电压、则必须使用最小 VDS_MAX 为4V (+降额)的平衡 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca 的美好一天

    是的、您的假设是正确的。 每个通道的预期电池电压指导 FET 中的 VDS 规格。

    此致、

    Christian Ammon