This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:负载时输出电压过低/使用较低的阻抗即可正常工作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013070/lm43603-output-voltage-too-low-with-load-works-fine-with-lower-indcutance

器件型号:LM43603

大家好

在空载条件下、以下电路中的输出电压为3.3VDC。 在2.5A 负载下、电压降至约3.0V。

如果我将电感器值增加到6.8 μ H、电压会进一步下降。 使用2.2uH 电感器时、工作正常。 根据数据表计算、电感器应介于6uH 和12uH 之间。

为什么它在2.2 μ H 下工作、而不是在理论上推荐的4.7 μ H/6.8 μ H 下工作?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    这是非常奇怪的行为。 您能否共享有关2.2uH 和4.7uH 电感器的信息? 每个器件的饱和电流额定值是多少? 如果可能、请分享每个电感器的数据表。 好极了。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alejandro  

    我找不到2.2uH 的数据表。 它是 ETQP5M2R2YFM (DCR = 9.2m、I = 9.4A、Isat = 17.2A)。

    4.7uH 是 ETQP5M4R7YFM。

    数据表:

    e2e.ti.com/.../AGL0000C59.pdf

    谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您分享信息。 这种行为毫无意义。 您能否测试以下内容:

    • 确保您的输入电源不受电流限制
    • 将 CFF 值降低至~47pF。 如果 CFF 值太晚、它会将过多纹波耦合到 FB 并影响 Vout 调节。
    • 您能否为工作和非工作条件提供输入电压、输出电压、SW 节点、FB 波形?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alejandro  

    减小 CFF 值没有任何变化。

    此处显示了请求的图(蓝色= SW、粉红色= FB、黄色= Vout)。 VIN 始终稳定在30V 直流。

    4.7uH、空载时:

    4.7uH、2A 负载:

    2.2uH、空载:

    在2.2 μ H、2A 负载条件下:

    此致

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    以下波形没有意义。 SW 节点电压为~1.6V? SW 电压应上升至30V 的 VIN。
    我建议保持数据表和 WEBENCH 建议的建议值。 2.2uH 是否有可能被意外误认为是4.7uH?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alejandro  

    当然、您是对的、示波器上可能存在错误的设置。 SW 电压高达30V。 但除此之外、波形是正确的。

    电感器不能被误认为是因为电感器的值印在组件上。  

    根据数据表的计算、电感值需要更高(6-12uH)、然后压降也会更高。

    还有其他想法吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    请仔细检查器件上的探测。 SW 节点应为30V。 这毫无意义。

    如何测试负载? 它是输出上的电阻器吗? 电子负载设置为恒定电流还是恒定电感? 输出连接到什么?

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alejandro   

    正如我已经说过的、SW 节点的测量设置错误。 它是30V、我再次测量它。 但信号的形状是正确的。

    负载是一个简单的电阻器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的验证。 进一步的想法:此故障是在多个电路板上发生还是在一个电路板上发生? 从理论上讲、这毫无意义。 让我们尝试以下操作:

    • 您能否尝试以下 ABBA 测试(您将需要使用新 IC 交换 IC)。 在温度条件下焊接时、器件可能已损坏。 捕获结果。 新 IC 的工作电感器值是否正确?
    • 您能否提供板载电路的俯视图? 我们想验证/查看是否存在任何短路、变色、etc.noticeable。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alejandro  

    我找到了问题。 GND 焊盘未正确焊接。 更换器件后、我发现 GND 焊盘上没有焊料。

    感谢你的帮助。

    此致