This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:使用恒定电流来修改 TPS61087 FB 连接方式

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61087, TIDA-050033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013823/tps61087-use-constant-current-to-modify-tps61087-fb-connect-way

器件型号:TPS61087
主题中讨论的其他器件: TIDA-050033

大家好、

我的客户使用 TPS61087为超级电容器充电。 能否使用以下电路修改 FB 连接方式?

并使用 MCU 检测 Vo 上升至14.4V、该 MCU 将开启 TPS61087。

Vin5V

Vo14.4V

IO=0.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这不奏效。 如果您想为超级电容器充电、可以参考此参考设计 :https://www.ti.com/tool/TIDA-050033 、并在输出侧 A TPS61087上添加线性充电电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这对您来说是否清楚? 客户的要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yichen、

    TIDA-050033无法满足客户 要求。 您能否提供此设计的更多详细信息?

    VIN=5V

    Vo = 14.2V

    IO=0.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉,我得不到。 我的意思 是、使用 TPS61087的输出作为 Vbus、通过线性充电电路、它应该能够为超级电容器充电。 您能否提供客户需求的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我要学习这个。 谢谢