This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:如何使用 LM7310将公共源点连接到多个从器件#39;s

Guru**** 2580475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310, TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013470/lm7310-how-to-use-lm7310-for-common-source-point-to-multiple-slave-s

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件: TPS25946

您好、TI、  
        我们使用 LM7310将拉电压(电池充电输入电压)分配给多个从器件(电池)、LM7310有任何参考设计
LM7310的数据表中明确提到了2种有源器件 Oring 方法能否使用、因为我正在共享图像数据表和我的设计、如果设计需要任何更改、请向我们恢复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    我不理解您的应用。 所附原理图中的两个输入是什么?输出是什么? 请填写此 设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/snor027 以查看原理图。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、  
              我们需要使用 LM7310控制和监控四节锂离子电池、是否可以使用它...?

    我是否可以在双向中使用 LM7310、电池单元可以通过此开关进行充电和放电。

    谢谢、  
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    LM73100具有反向电流阻断功能。 您不能将其用于双向控制。 请分享您系统的方框图。 在您先前分享的图中,什么是输入,什么是输出?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kunal、  
               根据要求、我将分享设计方框图、以详细了解 LM7310用例。
    请确认我能否将 LM7310用于电池控制和负载控制应用、如果没有、请为其建议替代选项。  

    谢谢、  
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我的理解是、当连接输入适配器时、BMS 会为4节锂离子电池充电、并为 RPi 供电。 当适配器未连接时、功率流从锂离子电池流向 RPI。

    LM73100不能用于电池控制、因为它不是双向的。 请检查具有双向控制功能的器件 TPS25946。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、
      是的、但我们需要单独控制电池、 如果用户将电池 反极性插入系统中、并且4个并联电池中的任何电池损坏或无法正常工作 、则我们需要对其进行感应、并希望采取进一步的腐蚀性措施。
           您建议的器件 TPS25946适合该应用。

         

    谢谢、  

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    是的、对于双向控制、我们只有 TPS25946。 LM73100不允许从 OUT 到 IN 的电流。 但 TPS25946没有反极性保护。 我只是想问我们为什么不能仅仅短接电池的正极端子并制作一个电池?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    如果您有进一步的查询或响应,请告诉我,如果没有,我将关闭该线程。

    此致

    Kunal Goel