This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707A:过压分析跟进

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707A, BQ40Z50, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010468/bq24707a-over-voltage-analysis-follow-up

器件型号:BQ24707A
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ40Z50BQSTUDIO

您好 

感谢您的耐心等待。

对于以下主题、  

e2e.ti.com/.../3671186

客户成功发现上述缺陷。
请参阅我的附件、出现过压时的示波器波形、
和充电器 IC 的寄存器日志。

充电器 bq24707A
通道1:SMBus I/F 5V
CH2:相位
CH3:充电器电压

e2e.ti.com/.../D210614_5F00_A0000104_5F00_SLOT1_5F00_1_5F00_CHG_5F00_test.log

过压点

e2e.ti.com/.../_4E90FB962757DD30A430F330C830_.tif

过压 POINT_3

e2e.ti.com/.../_4E90FB962757DD30A430F330C830_-_5F00_3.tif

过压 POINT_9

e2e.ti.com/.../_4E90FB962757DD30A430F330C830_-_5F00_9.tif

峰值电压高达15.7V、
在断开波形之前保持14.7V 的电压(至少360ms)。
此外、智能电池的输出保险丝被切断
它无法充电或放电。
智能电池的控制器 IC 是 bq40z50。
至于事件的原因、是充电器 IC 存在问题还是出于任何其他原因。
我可以有你的建议吗?

非常感谢您的澄清。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     

    感谢您的更新。 查看波形和数据日志后、我注意到在日志中的采样386上、ChargeVoltage()寄存器设置为0x4730、即18.224V

     

     

    总体而言、日志中似乎有许多错误实例、或者 BQ24707A 的寄存器设置为奇怪的值。 如果将错误的寄存器值写入 BQ24707A、则可能会解释充电调节电压为何突然从12.6V 跳至~15V。请确保 BQ24707A 的寄存器设置正确。

      

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,盎格鲁

    组合智能电池的控制器 IC 是 bq40z50。
    关于异常数据、是否有任何充电控制器 IC 参数需要确认。
    ℃在室温(25 ̊ C)下充电、也无法重现过压现象。

    ℃偶然、电池的症状再次出现在低温环境中(约10 μ A)。
    感谢你的建议。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     

    从 BQ24707A 的角度来看、与主机 MCU 的 SMBus 通信只需遵循第8.5.1节中给出的写入字和读取字格式、通信波形必须遵循第7.6节中 EC 表中的 SMBus 时序要求。 这是相当标准的 BQ24707A、没有任何特殊要求。 我认为10°C 与25°C 也不应影响充电器的 SMBus 通信。 请确保将正确的寄存器设置发送到 BQ24707A。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    谢谢你。

    该器件的系统由采用 bq40z50的智能电池(我们公司不生产)和采用 bq24707a 的充电器组成。
    SMBus 上的通信是智能电池的主器件、而充电器是从器件。
    因此、会将错误的数据值发送到充电器、是否可以将其视为智能电池的原因。
    还是充电器? 哪一个更有可能导致此缺陷?
    请帮助分析、我想听到您的建议。
    请告诉我是否有方法可以分离和验证。
    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     

    BQ24707A 仅作为 SMBus 从器件运行、不会在总线上发起通信。 如果将错误的数据写入 BQ24707A、则可能是 SMBus 主器件(在本例中为智能电池)发送错误的写入命令导致的。 请确保 SMBus 通信波形符合第7.6节 EC 表中给出的时序要求。 您还可以尝试使用 EV2400 + BQStudio 向 BQ24707A 写入数据、并确保正确写入寄存器。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    非常感谢您的支持和建议。