This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:不在固定频率下运行

Guru**** 2362420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733, TPS61175, TPS61170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011482/lm2733-does-not-operate-on-a-fixed-frequency

器件型号:LM2733
主题中讨论的其他器件: TPS61175TPS61170

尊敬的 Sirs

我对 LM2733 (X)直流/直流转换器有疑问。 我制作了一个原型升压转换器、但它不会产生开关频率为1.6MHz 的连续 PWM 波形。 转换器进入突发模式、我遇到了问题。 请给我一些建议。

输入电压:9V、

输出电压:22V、

负载:1100Ω Ω

L = 47μH μ H

请参阅随附的照片。

 

徐武

日本

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    感谢您的参与。

    在轻负载条件下、器件将像突发模式一样运行。

    请增大负载电流、您将看到1.6MHz Fsw 开关波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack

    感谢您的回答。 但是、在使用中、负载无法减轻。

    您的目录中没有这样的解释、我很困惑。

    Diodes 的 AP3012直流/直流转换器是一款出色的转换器、可在固定频率下从空载切换到满载。

    遗憾的是、频率为1.5MHz。

    您是否有一个可在从空载到满载的1.6MHz 固定频率下运行的转换器?

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对此错误表示歉意。 负载电流无法进一步流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    在轻负载条件下使用这种突发模式或跳跃模式、与轻负载条件下的固定开关频率器件相比、直流/直流转换器的效率可以得到提高。  

    其他诸如 TPS61170、TPS61175的升压转换器在轻负载条件下具有相似的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack

    我所寻找的是在轻负载下执行连续开关操作(1.6MHz)的转换器。

    突发模式具有更宽的噪声频带、无法设计滤波器。 轻负载下的效率在大约70%时足够。 如果您有任何信息、请告知我们

    武城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。