主题中讨论的其他器件:BQ25792、 TPS25750、
您好!
我有一个应用、其中包含2节18650电池(7.4V、2600mAH)、需要使用 USB 适配器为其充电。
我的客户希望使用 USB Type-C 连接器、但我们不能承担完整 USB PD 的成本(我们考虑了 BQ25792 + TPS25750)。 因此、我现在计划使用 BQ25886、该器件将限制为15W (5V、3A)、但成本要低得多。 如果对这种方法有任何想法、我们会不胜感激、但这不是我的主要问题。
我的问题是如何将 BQ25886的 D+/D-引脚与 USB C 相连。 我的理解是、使用 USB C 时、电流限制通过 CC1/CC2引脚设置、而较旧的 USB 电流限制通过 D+/D-设置。 我还意识到 USB C 有两对 D+/D-、许多 USB C 连接器专为仅供电(无数据)而设计、仅使用 GND、Vbus 和 CC1/CC2。
您如何建议将 BQ25866连接到 USB C 连接器以实现最佳兼容性? 我是否应该将 IC 的 D+/D-引脚连接到 USB-C 上的两对 D+/D-(例如、是否可以使用传统适配器来要求使用 USB C 电缆进行 D+/D-协商)? 如果使用 USB-C 型适配器、我还应该在 CC1/CC2上添加下拉电阻吗?
请注意、在我的设计中、我们没有 MCU、也不需要通过 USB 传输数据。
我期待您能提供任何见解。
此致、
-Jon