This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:IN 至 OUT 之间的绝对最大电压

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A47-Q1, TPS709
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013251/tps7a47-absolute-max-voltage-between-in-to-out

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件: 、TPS709

您好、支持团队、

在最大解决方案额定值下、我们找不到有关输入到输出电压的任何描述。

是否有任何要求?

在 IN < OUT 时、是否需要放置任何二极管进行保护?

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

                请将输出限制为输入电压下降至大约2V。 除此之外、导通晶体管的发射极-基极结可能会损坏。 该器件使用 PNP 导通晶体管、因此在 IN 处使用反向保护二极管不会阻止反向电流从发射极流向导通晶体管的栅极(当 VOUT - Vin > 2V 时)。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

                 为了跟进、请对您的应用设置以下绝对最大限制:

    IN 引脚至 GND 引脚:-0.4V 至36V
    OUT 引脚至 GNC 引脚:-0.4V 至 Vin+0.3V。

    在 这些限值下、发射极-基极结将防止反向电流从 Vout 流向 Vin。  

    谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San

    感谢您的支持。

    在数据表中、我无法找到以下关于绝对最大额定值的描述。  

    IN 引脚至 GND 引脚:-0.4V 至36V
    OUT 引脚至 GNC 引脚:-0.4V 至 Vin+0.3V。

    是否适用于 TPS7A47?

    我在您之前的帖子中还有一个问题。

    如果输出电压-输入电压>2V、TPS7A47内部是否可能发生任何损坏?

    是否需要在 OUT 和 IN 之间放置一个"Vf < 2V"的保护二极管?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazi-San、您好!

                    请 参见随附的 TPS7A47-Q1数据表。 ABS 最大额定值表示:

    IN 引脚至 GND 引脚:-0.4V 至36V
    OUT 引脚至 GND 引脚:-0.4V 至 Vin+0.3V。

    建议不要将输出电压-输入电压> 0.3V 的设置为0。 由于该器 件将 PNP 器件用作导通晶体管、因此在 IN (导通晶体管的发射极)处具有保护二极管、因此如果 Vout > Vin、则不会阻止反向电流从 OUT 引脚(导通器件的集电极)流入导通晶体管的基极。  外部保护二极管没有帮助。

    此致、e2e.ti.com/.../TPS7A47_2D00_Q1.pdf

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San

    感谢您的回复。

    我可以在 TPS7A47-Q1找到以下说明。  

    N 引脚至 GND 引脚:-0.4V 至36V
    OUT 引脚至 GND 引脚:-0.4V 至 Vin+0.3V。

    但我们正在研究 TPS7A47、而不是 Q1产品。

    如果 Q1和非 Q1的输入/输出电压规格相同、 则数据表中的绝对最大额定值应相同。

    您是否要修改 TPS7A47的说明?

    我可以理解 PNP 结构无法阻止转子电流。

    如果您有任何替代解决方案或产品、请告诉我。

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazi-San、您好!

                    是的、我们将很快更新 TPS7A47数据表中的说明 、以便与 TPS7A47-Q1的说明相匹配。 如果您的应用的输出电压肯定高于输入电压、我建议使用 TPS709。  它具有内置反向电流保护。 如果此器件不适合您的应用、我可以根据您的输入电压、输出电压和输出电流提出其他建议。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特