This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013A:RX 电压不会升高

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013581/bq51013a-rx-voltage-does-not-build-up

器件型号:BQ51013A
主题中讨论的其他器件:BQ5101

您好!

 

我正在使用 BQ5101芯片开发 QI 无线充电解决方案,C1和 C2的计算 如下所示,如数据表第32页所示

 

Fs 100000 Hz
Ls 0.00001206 h
FD 1000000 Hz
低侧 0.0000117 h
R 0.34. 电阻
C1 210.0356211 NF
C2 2.187530952 NF
216.2154944



我的问题是、无论我在上面计算的电容值周围使用不同的电容值、Vrect 都永远不会超过3V、因此我猜 IC 无法启动。

我有什么问题吗? 感谢您的支持。  

 

此致、

Kavindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavindu、  

    如果 C1和 C2计算正确、则根据 LS 和 LS 值计算。 请提供您的原理图供我们审阅吗?  

    以下链接指向我们的启动故障排除常见问题解答: [常见问题解答]无线电源 RX 启动故障排除-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的回答。 请参阅使用中的原理图。 请注意、有一个10k 电阻器代替 NTC。 所用的二次线圈是 Würth Elektronik -760308101220

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavindu、  

    查看原理图后、我建议进行一些更改。 连接到 COM1和 COM2的电容器应该是 C1值的~20%。 因此、我建议使用47nF 电容器、而不是22nF 电容器。  我还建议您为连接到 RECT 引脚的 C3使用具有更高额定电压的电容器。 我们建议  最小额定电压为16V。

    COM1/2电容器的变化可能会解决您的问题、但如果不能、请向我们提供您正在使用的发送器线圈、运行期间的线圈间距(建议5mm 或更小)以及启动期间的 RECT 波形截屏。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的建议。 我将通信电容器更改为44nF、并且它在开始时不工作。 因此我从外壳上取下了接收器线圈、并将其直接放置在充电垫上(商用现成的 QI 充电器)、它开始工作! 此处的线圈间隙可能已从~ 4mm 减小到2mm。

    这是不是由于接收器线圈选择不当(W ü Würth Elektronik -760308101220)? 如果您喜欢接收器线圈选择方面的一些注意事项、 您能否推荐 有关 BQ51013A QI 应用线圈选择的任何文献

    此致、

    Kavindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kavindu、  

    是的、您的电流接收器线圈(W ü Würth Elektronik -760308101220)可能是问题所在。 该线圈的规格直径为17mm、L 值为12.6uH。 TI 建议使用与 TX 线圈尺寸类似的 RX 线圈、通常是35mm x 40mm 的较大线圈、L 值约为12uH。

    当线圈直径减小时、耦合因子也会减小、从而导致线圈增益减小、使其难以启动。 低耦合因子可通过增大线圈 L 值来偏移。 例如 、我们建议 将 TDK WR2230-26M8-G 接收器线圈用于小线圈应用、因为其 L 值较大、为27uH。  

    您还可以检查 RECT 电压以确认启动问题。 它可能不会增加到高于2.7V 的 UVLO 阈值   

    最后、这里是我们有关无线电源 RX 线圈的常见问题解答链接: [常见问题解答]线圈无线电源 RX 的常见问题解答-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Garrett