This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:2个器件的并行化

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011000/lmg3410r070-parallelization-of-2-devices

器件型号:LMG3410R070

您好!

我们正在开发一款 DAB 转换器、该转换器使用两个并联的 LMG3410R070实现400V (最大450V)的直流链路。 在数据表中、建议并联使用去耦电感器。 您是否有关于这些电感器的更多信息? 电流容量、饱和、甚至是器件型号?

此外。 是否可以并行直接引脚:IN / FAULT / LPM_N/RDRV / BBSW/VNEG?

如果 LDO5V 也并行连接、会出现问题?

您是否建议使用任何特殊的电路布局来改善此器件的并联行为? 此外、应用手册中的常规布局更是如此。

在我们的应用中、2个隔离式电源为 LMG3410R070供电。 使用 SN6505BDBVT、如器件文档中所示。 控制信号来自 ISO7831FDW、再次遵循文档。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的问题。 使用的典型去耦电感器值为1uH。 电流能力将取决于应用中预期的电流-遗憾的是、我们没有可用的器件型号。

     直接引脚不应并联。 这是因为每个 GaN 器件上的源极节点都由电感器隔开。

    我们没有任何有关并行器件的应用手册。 我们建议对未并联使用的 GaN 器件应用标准布局指南。

    另请注意:对于并联器件配置、需要两个单独的电源和两个单独的隔离器。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好、感谢您的回答、

    从您的答案来看、我还有另外一个问题:使用该配置、设备之间没有平衡? 为了避免去耦电感器、我们是否可以考虑仅在电源和隔离器上使用? 此外、还提到了硬开关应用中所需的去耦电感器。 在使用两个器件且无耦合电感器的硬开关中、您可以管理的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、谢谢您的问题。 我们已确认您的请求、并将为您进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    使用1uH 去耦电感器、在开关瞬态期间平衡两个并联器件之间的动态电流共享。 在硬开关条件下、需要使用去耦电感器、它需要每个 GaN 器件的每个电源/隔离器。

    此致、

    John