This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:功率 MOS 在漏极上烧坏

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013427/lm3481-power-mos-burn-down-at-drain

器件型号:LM3481

您好!

我使用 LM381从大约+8V (V_CHG_OUT)升压到+40V 和-40V (变压器右侧)

但有时我的功率 MOS 可能会被 漏极烧毁

使用的功率 MOS I 为 SPR100N03、规格如下。 我的原理图。

是否有任何可能的原因?

流经漏源的电流约为2.6A、Fosc 约为208kHz

谢谢。

e2e.ti.com/.../SPR100N03_2800_PR_2D00_PAK_29002D00_2016.01_5F00_T02.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您的输出电流的设计目标是什么? 您需要使用感应电阻器设置什么峰值电流? 您是否也可以指定变压器的特性? 我期待您的回答。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    输出可能是比较器使用的 mA 电平。

    通过测量、检测电阻器的电流约为50mA。

    变压器如下所示

    https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/947384/WURTH/749196238.html

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 这种损坏究竟发生在什么时候? 一旦您打开电源、它是否瞬时? 您的输出电容器的值是多少? 您能否尝试捕获 FET 漏极处的波形、以查看 RCD 钳位是否正确钳制了反射电压? 如果可能、您可以分享整个电路的原理图、包括输出电容器和反馈吗? 我很期待收到您的回复。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    我不确定何时发生损坏。 这似乎是电源开启的时候、但并非每次都如此。

    有些器件可能会发生、有些器件可能不会发生。

    下面是次级侧原理图。(未安装 RCD)

    Vd 波形如下 、VOUT= +/-50V (反激式次级输出 NPS = 1:2)、VIN= 12V (重负载)、过冲< 45V  

    (未安装 RCD)

    MOS 老化图如下所示

    您认为是漏电过冲问题还是 EAS 问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢您分享此信息。 无论如何、我建议组装 RCD 钳位以保护 FET 的漏极。 您能否共享此板的布局? 您是否注意到电路板是否过热?  

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我无法提供布局文件、但这里是布局中的 MOS 和 LM3481放置位置(变压器在另一侧)

    BTW、该板尚未过热。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您分享此信息。 通常、我们不建议在 PCB 的两侧拆分功率级。 经过教育的猜测可能是在这种情况下 、启动期间会出现电流尖峰、变压器会进入饱和状态。 您能否在-/+ 40V 输出和 -/+ 5V 输出下提供负载电流的精确值? 您能否在启动期间捕获以下信号:VIN、Vout、FET 漏极电压和感应电阻器电压(R258)?

    此致、  

    Em