This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:充电电压设置不正确上拉。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011101/bq24610evm-charge-voltage-set-is-not-pulling-up-correctly

器件型号:BQ24610EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24610

您好!

我使用 BQ24610 EVM 板为4节锂离子电池(峰值16.8V)充电。 我将电路板上的电阻器 R25和 R28分别替换为700k 欧姆和100k 欧姆、以根据设计公式 VBATT = 2.1 *(1 + R25/R28)获得16.8V 的高侧电压。 但是、当我在 OC 模式下运行系统时、TS 和 CEN 均按照用户指南中的说明进行适当设置、我在 VBATT 高侧相对于接地仅获得大约6V 的电压。 我知道、设计公式源自 VFB 稳压电压为2.1V 的分压器。 VFB = VHIGH*(R28/(R28+R25)或2.1 = Vhigh *(R28/(R28+R25))。 我在电路板上的 CEN 打开和 PG 状态为高电平时测量了 TP13 (VFB)的电压、得到的电压约为2.1V、因此调节电路似乎从 IC 的输出正常工作。 我从电路板上移除了电阻器,然后测量了电阻,两个电阻器都具有正确的阻抗(它们的规格为1/8W,高于 BOM 中列出的1/10W 电阻器),因此我不认为这是一个电源问题。 我将电阻器适当地放回电路板上。 我测量了从 R28的 GND 焊接连接到电路板上-侧电池输入接头的阻抗、得到0.1欧姆(可能是分辨率误差)。 我测量了从 TP13 (VFB 引脚)连接到 R28的 VFB 焊接节点的阻抗、得到0.1欧姆。   我测量了从 TP13 (VFB 引脚)连接到 R25的 VFB 焊接节点的阻抗、得到0.1欧姆。 我从电路板上移除了 C22、以防电容器的电介质短路、但这没有解决我的问题。 我在0欧姆电阻器上测量了 TP10到 TP11的电阻、得到的电阻为0.1欧姆。 VBAT 至 PGND 为 OL。 我可以从节点上移除其他电容器、但我悲观地认为这些电容器中的任何一个都是我问题的根源。

我的问题是、过去是否有任何已知的电路板问题会导致 VBATT 设置不当而不涉及电阻器 R25/R28? 我认为不存在焊接连接问题、也不存在改变阻抗的迹线破裂/断裂问题。  

感谢您的观看和考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此情况的更新。 我重新测量了 BATT+到 PGND 的阻抗、不是 OL 根据电路板的阻抗网络、阻抗为几百千欧、但我认为这不是问题。

    我打开 TS 1.8V CV 电源。 我在24V CV 下打开电路板电源。 PG LED 亮起。 我启用了 CHGEN、CEN LED 亮起。 我测量了从 BATT+到 PGND 的阻抗、结果为12V。 我等了15分钟。 电压已达到约15.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个更新。 我尝试了相同的过程来打开器件、然后测量了电池输出端的电压(未再次连接电池)。 我得到的电压高于17V、但非常不稳定、有时会跳至接近15.5V、并且无法保持恒定电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您能否捕获电池输出的波形? 我想您在没有电池的情况下进行电池缺失检测。 在电池检测期间、我有默认的21V 输出、我的电池在14V 至21V 之间。

    电池充电现在是否按需要工作?

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您花时间研究我的问题。 当针对 BQ24610 EVM 模块 PS#1的用户指南手册中列出的充电器稳压电压执行步骤3.4.2时、PS#2设置为1.8V、负载1关闭、负载2关闭。 在这种情况下、电池端子上会出现开路负载情况、这表示电池检测情况缺失、但所示的电池+端子的预期电压相对于器件上的 PGND 而言仍为18V +/- 1V。 我的困惑是、我在该引脚上获得相对于 PGND 的更可变电压。 当我第一次打开系统时、我看到12V 电压。我关闭了系统、移除并更换了电阻器、然后重新打开并得到6V 电压。仍然有问题、 我移除了 C22并获得12V 电压。我在电池不在的情况下让充电器运行了大约20分钟、电压从12V 缓慢上升到15.5V。我关闭了电源。 第二天、我重新打开系统、看到电源上有17V 电压、可能偶尔调整大约+/- 2V 的电压。 现在、该电压电源可能足够高、足以为我的电池充电、我怀疑一旦 IC 进入 CV 模式、这不会是问题、但我担心器件的状态、因为它似乎没有保持预期的电压。 我过去使用过另一个 EVM 模块、它看起来像我所期望的那样工作、在电池不存在的情况下可以很好地保持16.8V +/- 1V 的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在无电池的情况下发送输入电压、PH 节点和输出电压的波形。 请观察 STAT1和 STAT2引脚。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所连接的是输入电压、PH 节点和无电池输出电压的电压特性。 PH 节点的电压和电池输出电压似乎匹配。 STAT1和 STAT2 LED 在整个测试过程中熄灭。 当我将3.3V 电压从 Vref 跳线到引脚时、CE LED 亮起、然后在我断开跳线时熄灭。 VFB 引脚似乎稳定地将电压调节为2.1V。 如果需要、我可以执行更长的测试。

    感谢你的帮助、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    STAT1和 STAT2关闭表示"充电暂停、计时器故障、过压、睡眠模式、电池不存在"。

    此外、我需要查看 PH 节点和输出的开关情况。 转换器以600kHz 的频率切换;大约5秒步长的时间标度会因采样误差而丢失大量信息。 我们是否可以通过任何方法来查看相同波形的示波器捕获、其中可以看到2-3个开关周期、可以看到2-3个输出周期(如果它们不同)?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、当充电使能引脚被置位但没有连接电池时、STAT1和 STAT2 LED 关闭是电路板的预期行为、从而满足电池不存在的情况。 如果我对您的陈述有误解、请更正我。 所附波形以紫色显示 PH 节点、以黄色显示输出(BATT+)。  

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请参见下图、该图 经常发生、重复持续几毫秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经添加了一些图来显示当一个触发在 VBATT-的下降边沿上发生时的电压特性。 请注意 、红色是 PH 节点的 FFT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在本周晚些时候在电路板上验证此行为。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所连接的是 EVM 在输入电压为24V 且 TS 偏置为1.70V 时无电池的行为。BQ24610在 VFB 引脚上具有典型的1.55V 放电阈值、用于检测是否存在电池。 21V 电池、相当于大约15.5V 的阈值。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    根据您复制的图形、我的印象是、我的评估模块在正常条件下运行、并且我在万用表中检测到的电压随时间的差异来自采样误差。 此外、在 PH 节点上看到的压降是由 VFB 引脚导致的、用于检测到电池不存在。 我是否正确解释了您的回答?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您收集的波形与我的波形相匹配、并确认正常行为。 我认为 EVM 工作正常。 当转换器关断时、PH 节点通过电感器对输出短路;输出正在检测缺少电池的情况。

    我对超过550秒收集到的特征不是很确定、也不能确认其行为。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    回到5505s 测试的特性、我在大约23分钟内重复了测试设置、采样率为6us。 在此期间收集的数据点总数约为2.3亿。 我将数据缩减为230,000个点、表示每6ms 进行一次采样、以实现合理的存储器传输速度。 我已经验证了6us 和6MS 输出是否匹配(在大多数情况下)。 虽然 PH 节点特性可能与预期行为匹配、但最大值和最小值似乎随着时间的推移而变化。 第一次打开电路板时、最大电压介于10-12伏之间、10分钟后、最大电压约为17伏。 我执行了一系列打开和关闭电路板输入电源的重复测试、并注意到电压开始明显更高、但趋势下降至大约17V。 此时、我不考虑最小电压、因为我知道这是在电池不存在情况下由 VFB 引脚引起的。 我认为输出上的电压行为是由电路板上的温度升高引起的。

    您是否能够验证这种类型的行为? 我担心、如果温度导致阻抗网络(分压器)随时间变化、内置过压保护将无法正常工作。 我还担心、根据阻抗网络、最初达到设定电压(16.8V)需要10分钟。 如果充电器检测到欠压情况、则电池将不会开始充电。  

    感谢您的观看和考虑、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您想验证 PH 引脚和输出行为、请根据您希望观察的频率(即我们获得的示波器捕获)按时间刻度执行此操作。 我们已经确认了 PH 引脚的开关行为以及输出端和 PH 引脚的电池缺失行为。 如果您希望随时间推移捕获数据、请在开始时捕获上述波形、几分钟后再捕获更多波形。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到解答、请单击"已解决"。