This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-EP:大 SS 电容器的重启问题

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009044/tps40210-ep-restart-issues-with-large-ss-capacitor

器件型号:TPS40210-EP
主题中讨论的其他器件:TPS40210

大家好 、我使用 TPS40210的电路(如果需要、我使用的是 EP 版本)在使用大型软启动电容器时、从临时电源中断重新启动时会出现一些问题。 我在转换器输出端具有非常大的容性负载、因此、如果 我使用"典型"CSS 值(1uF 或更低)、断续过流保护会跳闸、转换不会开始。  我已经通过使用更大的软启动电容器(10uF)来解决了这一问题、但在这种配置下 、会出现另一个问题: 如果我在短时间内(比如说不到1秒)断开输入电压、则转换器会一直"关断"、直到下一个电源周期。 输出电压缓慢下降至输入电压、我在 GDRV 引脚或开关节点上看不到任何活动。 相反、对于更长的电源中断(例如2秒或更长时间)、转换会正常重新启动:输出电压会上升到最终值。

我怀疑短时电源中断会以某种方式"扰乱"控制器的软启动和过流级(可能某些顺序逻辑会进入无效状态?)。目前、我已通过 在 BP 引脚上连接一个10uF 电容器来解决此问题。 我还没有做过广泛的测试、但 通过这种修改、转换器似乎始终启动 、与电源中断持续时间无关。

我 的问题是:这是一个已知问题吗? 增大 CBP 电容是否是解决该问题的合适/首选解决方案?  数据表明确指出、CBP 使用1uF 值。

谢谢!

L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    在这种情况下、我希望过流保护跳闸。 是否要检查感测电阻上的电流信号?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、您好、很抱歉耽误了很长的时间。 不幸的是,我目前不能处理原型:一旦原型运行,他们就从我的手上抢去了。:)

    过流保护很可能会跳闸、但在经过一段时间(取决于数据表上的等式4、5、6)后、IC 应尝试重新启动。 相反、它会关闭、直至下一次下电上电。

    我怀疑在电源中断期间、如果 BP 引脚上的电压下降到某个电平、例如 VSS (Ofst)和  VSS (rst)之间、当电源被重新接通时、一些内部组合逻辑进入无效状态。 增大 BP 电容器的值可能会防止这种情况发生。

    L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    您等待设备重新启动的时间有多长? 如果 OCP 跳闸、SS 电容器会非常缓慢地放电、因此在器件尝试重新启动之前需要非常长的时间。

    唯一可以检查 OCP 是否跳闸的方法是测量感应电阻器上的电压。 很抱歉、如果没有这种测量、我们将永远不会知道这是否是您案例中的根本原因。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    由于我没有收到您的回复、我希望您能够解决此问题。 如果不是这种情况、请在下面发布或创建一个新主题(如果此主题已被锁定)。

    此致、
    Brigitte