This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR70503:使用外部 VREF

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR70503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013426/lmr70503-using-an-external-vref

器件型号:LMR70503

您好!

对于 OLED 设计、我需要生成负电压来控制亮度。 由于亮度取决于温度、我需要动态调整该负电压。

我计划使用 LMR70503来生成负电压、而我正在使用 VREF (不使用内部 Vref)来调整输出电压。 Vref 由一个跟随器从 PWM 信号生成。

您认为 LMR 可以这样工作吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alain、

    通常、您可以在任何具有反馈分压器的器件上从外部修改电压、 但是、我不建议意外获得开路反馈、因此我建议仍将正常反馈分压器设置为安全输出电压电平、以确保转换器没有时间运行开环。 然后、您可以使用其他电压来调整输出电压、这与以下文章中的描述类似:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/adjusting-vout-in-usb-type-c-and-wireless-charging-applications-part-1

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/adjusting-vout-in-usb-type-c-and-wireless-charging-applications-part-2

    原因是要确保即使放大器出现问题、输出电压仍处于安全区域、不会损坏器件或连接的负载。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您提供链接。 一个问题。

    对于 LMR70503、VREF 驱动反馈分压电阻器。 如果我使用 PWM 信号来管理输出电压(如图4 -  用于缩短延迟时间的两级 RC 滤波器-从 调节输出电压输入 USB-type-c-and-wireless-charging-applications-part-2)。输出电压公式是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alain、

    FB 电压处于接地电势。 我没有在特定的文章中考虑到这一点。 您的放大器的输出端是否存在负电压?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    否、放大器提供正电压、因为 LMR 提供的 VREF。 但我们使用 PWM 信号来调整该电压、以适应环境条件。 如果我很清楚数据表、使用正 VREF 时、LMR 会根据 Rb 和 Rt 提供负电压。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alain、

    Vout 为负电压、VFB 为虚拟 GND、基准电压为反馈电阻分压器提供正点。

    由于您只有正信号、 您需要使用电阻分压器将输出电压设置为最高正、然后通过附加电阻器的额外电流应使输出电压更负、因为您会将流经反馈电阻器的电流量增加到负输出电压。

    此致、
    Brigitte