This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF1941:通过长电缆实现容性负载/驱动基准

Guru**** 2529400 points
Other Parts Discussed in Thread: REF1941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1013579/ref1941-capacitive-load-driving-reference-down-a-long-cable

器件型号:REF1941

您好!

我有一个设计、在该设计中、我使用 REF1941 (REF1941AIDDCT)为一组热敏电阻(总共五个)提供电压基准。 VREF (4.096V)为热敏电阻轨供电、VBIAS (2.048V)用作 ADC 基准。

数据表指出、最大稳定输出电容器范围为10uF。 问题在于热敏电阻位于~2m 长电缆的末端、因此 VREF 输出必须沿着此走线。 到目前为止没有任何问题、但是一些装置现在可能会在 VREF 输出上出现不稳定的情况、尽管由于问题看起来是间歇性的(所有热敏电阻通道上的常见噪声)、在示波器上很难观察到这种情况。

您是否认为 REF1941能够可靠地驱动此电缆、或者是否应在器件的输出端采取额外的预防措施来补偿此类负载?

此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您目前对 REF1941输出的拥有多少?  电缆长度会增加输出电容。  您是否尝试将输出电容器更改为更小的电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的快速回复。 该设计在基准上似乎缺少输出旁路电容器。 在下一个设计中、将向两个输出添加100nF。  

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的反馈。  如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您是否会建议、假设电缆未超过10uF 的最大稳定输出电容、则缺少旁路是问题的最可能原因? 数据表中的电气特性说明稳定输出电容为0uF 至10uF。

    非常感谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    目前、电路板上没有输出电容器?  在添加连接到热敏电阻的电缆之前、请检查 REF1941的输出是否稳定、然后一次添加一根热敏电阻电缆。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    没有输出去耦、但当使用示波 器观察基准时、它们看起来稳定、但由于问题看起来是间歇性的、因此可能会导致不稳定。 我想我要做的是在工作台上夸大这个问题,用一条人为的长电缆,看看这对参考有什么影响,试图“强迫”不稳定。  

    我在发言时正在重新旋转电路板、并添加了100nF 输出旁路、但我想知道您目前是否有任何其他建议可采取其他预防措施? 可能在输出端添加补偿电阻器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    如果您要重新旋转电路板、请计划在空间允许的情况下在输出端为电容器添加额外的着陆。

    奇怪的是、您是否知道电缆有多少电容?  如果您要缩短电缆、您是否看到了不稳定性?   

    当您观察某些电缆的不稳定性时、热敏电阻的负载是多少?  如果您要添加虚拟负载以增加输出电流、不稳定情况会如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我添加了输出电容器。 我还不确定电缆的电缆电容。 我还无法在工作台上执行任何测试。 热敏电阻的负载总计等于2.3mA (在工作温度下)。 我想、在我能够运行更多测试并获得更多数据之前、我无法再提供任何反馈。

    感谢您的帮助、我可以将帖子标记为已解决、也可以等待测试结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您可以单击 Resolved (已解析)、并在获得结果后启动新线程。  一个月后、线程将自动关闭并锁定。  随时公布您的调查结果!  周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben。 希望你也有一个很棒的周末!